ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Wayのレビュー

平均満足度 4.39 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-27
用途:
古いネジの清掃

純正の古いネジの頭を綺麗にしましたが、通常タイプより明らかに洗浄力が上でした。それにもましてこちらが優れてるのはノズルが折り畳み式のストッパー付きなので、通常商品のようにノズルが別体になってなく、無くすことなどもないでしょう。それだけでもこちらを選ぶ価値があると思います。

1人が参考にしています
2026-03-23
用途:
機械のメンテナンス

お試し価格で購入し、その後まとめがいをすることになった商品です。
長くて驚きましたが、現場の人によると使う場所によっては、この長さが重宝するようです。
当社では、在庫でおいています。

2025-12-09
用途:
汚れが特に酷い部分に。バイク整備

赤白の増量ブレーキ&パーツクリーナーとの比較です。
構造的な使い勝手は同様です。噴射は少し穏やかな音がしますね。
肝心な洗浄力ですが、噴射洗浄だとあまり変わりません。この使い方は勿体ない気がします。
しかしウエスで拭くと、3倍近く楽に落とせます。値段も3倍ほどなので相応の性能を有していますね。
油ぎっとり、泥も混じったりしている場所の素早い拭き取り洗浄のためにストックしておくと役に立つと思います。まずは1本試してくださいませ。

6人が参考にしています
2026-03-04
用途:
自動車等の修理・整備

確かに、噴射力は強いので、簡単に剥がれる汚れならば効果ありかも知れませんが、強固に貼り付き・固着した汚れは、やはり、遅乾タイプのクリーナで攻めた方が確実に落とせますね。
MonotaROブランドの他のクリーナとの価格差を考えますと、コレを選択する機会は少ないような気がします。

2026-01-22
用途:
面の荒い樹脂製ボードやゴムシートの油性汚れの除去
対象商品:
18330710

男前で一度洗浄した後でこちらの新型で洗浄をするとウエスが汚れて黒くなる。
ゴムシートの表面は手触りもさらっとしている。
かかくはだいぶあがったが少ない噴射量でしっかりと汚れが落ちるので時間短縮が望めるし、噴射量が減らせるのでランニングコストが上がっていないと感じる。
時間短縮される分だけコストダウンになっている。

中村自動車 様2026-02-15
用途:
確かな洗浄力と噴射の勢い

洗浄力はUPしていて強力に落ちやすく使い勝手は◎でした。さらにジェット噴射の勢いがあり◎でした。オイルパン回りとグリス系洗浄によかったです。

2026-01-30
用途:
他社製品に負けない効果

自転車の整備に使います。
ノズルが2ウェイで噴射力もあり、こびりついた汚れもよく落ちてくれます。
量も多いのでたくさん使えます。自社ブランドである分お安めですので、経済的です。

2025-11-23
用途:
車両整備時の洗浄

ノズルの脱着が不要なのは便利です。
汚れ落ちの違いははっきりわかりませんが、ノズル交換不要で2WAYの使い方ができるだけでも助かります。

2人が参考にしています
2025-12-26
用途:
自動車整備や塗装時/コーティングでの簡易脱脂作業で

明らかに他製品や、社同価格帯のパーツクリーナーと比較して汚れ落ちが早く成分残留も少ないので、しつこい汚れや作業時間が限られてる際は重宝します。

2026-03-21
用途:
機械のメンテナンス時

洗浄成分が二倍入っているので、とてもきれいになり気に入っています。

2025-11-24
用途:
継手など脱脂洗浄

職人さんに好評で、今までで一番使い勝手が良いようでリピートしています。
スプレー後の乾燥時間も程よくノズルも申し分無いとのこと。

1人が参考にしています
2025-10-07
用途:
自動車整備
対象商品:
18330710

他の方も指摘していますが、ノズルが本体と一体型で収納できることがいいです。従来の分離型だと外れることがあり、タイムリーに使えなくなることが何度かありましたので。洗浄力も強いと感じましたが、ノズルの一体型のほうがメリットありました。

5人が参考にしています
2026-01-08
用途:
自動車整備時
対象商品:
18330710

魂2000を使っていますが、新商品ということで試しに1本購入。噴射口が外れない点と汚れ落ちの良さはとても良い。価格がもう少し安くなれば継続使用も検討しようかな…という感じでした。

株式会社 東発金沢営業所 様2026-01-31
用途:
自動車メンテ等々
対象商品:
18330710

2Wayノズルと容量増量等は良いが、魂の価格の約2倍となると魂でいいかなってなる…
モノタロウブランドとしてはちょっとコスパの良さに欠ける…

2026-03-15
用途:
車のメンテンナス

汚れの落ちの方は良いが、原液が少ないのかすぐにつかいきってしまう。

2025-11-02
用途:
溶接前の脱脂

まずノズル格納が良いですね
洗浄力、乾燥スピードもまずまず。これまでPB品を全種使用してきたが一番良いと思う。対象物や汚れの原因により賛否あると思うので絶対ではない。

2026-01-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
18330710

今までモノタロウブランドのパーツクリーナー系を全て購入しています。
2wayノズルが使いやすいのが最大のメリット
洗浄力とコスパの価格バランスは使う人の感じ方次第ですね

2025-10-04
用途:
乾く速度が適度でよいです

吹き付けてから乾く速度が速くもなく遅くもなく油を溶かす時間がちょうどよいです。また容量もあってガス圧もあるので使いやすいです。少し高いのが難点です。魂2000が安いのであちらで大まかに落としてひどい汚れはこちらで、と併用しています。

4人が参考にしています
2025-09-30
用途:
クルマいじり用

まず吹き出し口が格納式なのがいいです。付けたり外したりするタイプはすぐ取れます。洗浄力ですが、通常のものよりかは強いと感じました。もう少し安くなればなおいいと思います。

2人が参考にしています
2025-12-16
用途:
車の整備
対象商品:
18330710

2本買ったうちの1本がガスばかり出て洗浄しにくい、逆さにすると洗浄液も出て何とか使用した。返品交換等は面倒なので結構です。使える方はパワフルで洗浄力もありよかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ガスばかり出るとの事ですので、品質不良の商品でご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。