SDSプラスビット S4 ショートタイプのレビュー

平均満足度 4.22 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
669 / 税込 736
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高山塗装 様2020-02-09
用途:
RCの建物のエアコン配管カバーの下穴
対象商品:
06683223

こちらの商品の良い所は、歯の切れはとても良いです。困る所は、細いキリだと、振動時に一瞬で曲がって、使えなくなる所です。コンクリートビスの下穴位のサイズは考え物ですので、6ミリ位からのサイズが良いですよ。

3人が参考にしています
2020-01-20
用途:
ブロック穴あけに
対象商品:
06683573

安物は駄目でした、価格=性能ですかね、良く切れます。

有限会社テクニカル・サプライ 様2020-03-20
用途:
機器用小型プラbox取付
対象商品:
06683415

コンクリートに3.5φのねじ穴を開けようとしたが5mmも開かないうちシャフトがひん曲がり折れてしまった。もう1本新品があったのでやってみたが同じくすぐ折れてしまった。仕方ないので従来の振動ドリルで開けたがやっぱりSDSビットで細いのは無理なのか 以前5mmの穴は簡単に開いたのですが技術が足らないのかな

2人が参考にしています
2020-04-01
用途:
穴あけ
対象商品:
06683363

切れも耐久性もいいのに値段が手ごろなのでいつも使っています。

2019-09-18
用途:
防水工事
対象商品:
06683485

コストパフォーマンスは断然 消耗品なので 耐久性 価格を考えたらこれしかない

2017-07-26
用途:
コンクリートの穴あけ作業
対象商品:
06683415

穴開け時の安定性、耐久性、問題なし。コンクリートに気持ちよく穴が開きます。
直径4.8mmの全長160mm(有効長100mm)を是非モノタロウさんで扱ってください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

有限会社 フジカワ電機 様2019-04-04
用途:
コンクリーの穴開けで、
対象商品:
06683223

特別な使い方は、していませんけど普通にに使えます。

太田左官工業 様2017-07-15
用途:
差し筋アンカーの穴ほり
対象商品:
06683686

刃のくいこみが良く、とても簡単に穴をほることができる。

1人が参考にしています
ナタミエンジニアリング株式会社 様2017-05-24
用途:
機械のメンテナンス時。
対象商品:
06683625

穴あけ工具とのマッチングが良く、従来の工具・ビット使用時の半分以下の時間で作業出来た。

ソニア有限会社 様2017-05-10
用途:
コンクリート穴あけ
対象商品:
06683521

コンクリートに穴あけしてアンカーを設置する。長く使える。

株式会社新倉電設 様2016-12-10
用途:
コンクリート面への品物固定用プラグの下穴に使用
対象商品:
06683275

常時これに限定して使用、長持ちして大変助かります。

2016-07-16
用途:
配管固定用サドルの下穴
対象商品:
06683241

いつもはミヤナガのデルタ軸を使用していますが、4mmの錐がバリエーションになかったので、ボッシュを使用してみました。こちらも不満なく使用できました。

2019-02-07
用途:
デッキプレートに吊りボルト取付
対象商品:
06683625

他の方も書かれていたが 充電18Vで6本デッキに穴あけしたが
刃が片方欠けていた。こんなに早くチップがとぶのは初めてだったので
驚いた。いつもは他社のはよく使うが デッキ用に優れていると思い購入したのでがっかりです。

1人が参考にしています
2016-06-09
用途:
アンカー下穴
対象商品:
06683293

ねじ込みアンカーの下穴用に購入しました。
ハンマードリルがBOSCHということで純正を使用してきましたが、価格、品質ともに満足しています。
9.0mmや9.5mmは近所のホームセンターには無いので助かります。

2016-06-11
用途:
金剛石に穴あけ
対象商品:
06683616

穴位置がずれないので重宝します。

2015-12-31
用途:
狭い場所での穴あけ
対象商品:
06683363

ショートタイプのものがこれしか取扱いしていないようなので、他のメーカーのも選べるようになるといいと思います。

2019-06-26
用途:
タイル注入時の穿孔
対象商品:
06683433

とにかく値段が安い 4.3φと細身ながら刃先は結構持続するがヘッドの付根で折れやすいかな

株式会社M-style 様2016-10-14
用途:
LGS工事でランナーを留める時
対象商品:
06683442

安くて他と変わらぬ耐久性があると思う。
また次回も頼みたいです。

2015-05-07
用途:
RCへの下穴穿孔
対象商品:
06683223

各メーカー使いましたがやはりBOSCH、耐久性が違います。

1人が参考にしています
三井造船生活協同組合 様2016-05-15
用途:
ガス配管用サドル止め、その他燃焼機器の取り付け用
対象商品:
06683302

振動ドリルで使用して刃こぼれせず、もかなり丈夫であった。