フィラーパネル トヨタ車用
(19件のレビュー)トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。
一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本
材質(本体)ABS
販売区分業務用
内容量1セット
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※金具取付時に配線を挟み込まないように注意してください。断線やショートにより、故障や車両の原因になります。※トヨタ車以外の適合確認はしておりません。
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
2025-12-03
- 用途:
- 車のメンテナンス
ダイハツ車両に使用しました。サイズもぴったしで隙間をなくし素晴らしい出来栄えでした。
1人が参考にしています
2024-12-14
- 用途:
- ナビ交換
建設業・工事業
NHDT-W60からアルパインDAF11に変更した時の隙間をきれいに塞ぐことができました。きれいに収まって満足です。
2024-11-17
- 用途:
- 一般使いに
運輸・通信業
トヨタワイドオーディオ車のパネル隙間うめに最適です
安価で良いです
2024-05-10
- 用途:
- オーディオ本体横の隙間埋め
製造業
JB64の枠がワイドな為横に隙間出来る。トヨタ用と書いてあったがデッキに取り付けると書いてあったので他メーカーでもいけるだろうと思って購入した。取り付けの順番を工夫すれば問題なく取り付け出来ます。
- 対象商品:
- 55143393
2024-04-18
- 用途:
- 隙間埋め
製造業
トヨタ専用となってますが、他メーカーでも付きました。適合未確認の為かなぁ?御社の方で確認して汎用品で売れば売り上げ伸びるのでは?
宜しくです。
こちらの商品はおすすめです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
現状適合確認ができているのがトヨタ車のみとなっておりますため、トヨタ車用とさせていただいております。
- 対象商品:
- 55143393
2023-08-03
- 用途:
- スズキスーパーキャリーに使用
ケーズガレージ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
スーパーキャリイのステレオサイズが2DINワイドだったのでモノタロウさんのフィラーパネルを使ってみました。取り付けた感じも良く隙間も埋まったので見た目も良くなりました。こういった部品が簡単に購入できるので助かります。
- 対象商品:
- 55143393
2022-12-23
- 用途:
- 中古車で購入したL375Sタントに装着しました
アーバンプランニング 様
(サービス業)
トヨタ用の商品でしたがダイハツのL375Sタント装着いたしました。
問題なく取り付け出来てちょっと気持ちわるかった社外ナビの隙間がなくなって
満足しました。
ちょっとしたことなんですけどね
安価で処理出来て助かりました
- 対象商品:
- 55143393
2022-08-23
- 用途:
- カーナビ取付
スズキ 様
(金融・保険業)
左右の隙間を隠すのに購入してみました。
純正のパネルだと左右に隙間が空き格好悪いので丁度良くはまりました。