使い捨て防じんマスク DD02-S2-2

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所 使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所
(26件のレビュー)

内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。

質量(g)9以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 規格 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35723528 DD02-S2-2K 使い捨て防じん 立体型、折畳可 -
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途:
レベル3のアスベスト取扱い作業時に
建設業・工事業

S2レベルではあるも、当たり前に国家検定品。
防毒と違い破過時間の定めが無い防塵マスクでは、1日(8時間で検討)使ったら捨てる、というルールが管理しやすい。
レベル3の場合、弊社では使い捨てをチョイスしている。

2025-02-07
用途:
有害物質を扱う現場作業員の労働衛生
建設業・工事業

法律的にもそこまで気を遣う必要は無いとは言われているが、作業員の健康を守るため導入してみた。
喜んで使ってくれる人がいる反面、暑い、息苦しいと普通のサージカルを使う人も。

2023-11-16
用途:
溶接ヒューム対策用として使用してます。
上代工業株式会社 様 (製造業)

法律順守で溶接ヒューム対策として防じんマスクのフィルターを支給していましたが、使いずらいとの事で、この使い捨てに変えました。使い心地が良いとの事で、利用率が上がり、安全衛生上対策効果が出たと思っています。

対象商品:
35723528
2023-08-24
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

溶接ヒューム対策として防振マスクを支給していましたが、使いずらいとの事で、使い捨てに変えましたが、使い心地が良いとの事で、利用率が上がり、安全衛生上対策効果が出たと思っています。

対象商品:
35723528
2023-02-02
用途:
タバコの副流煙対策
教育・研究機関

賃貸の隣室から流れてくるタバコの煙で悩んでいます。
臭いだけでなく有害物質に対してアレルギーがあるので、メーカーに問い合わせてこの商品を紹介してもらいました 。
効果は絶大。 見た目が特殊ですが、家の中でなら問題はありません。 頭の上にあげたり首にかけたり、使い方自在で、紐の強さを変えられることもgood!。大変満足しています。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
35723528
2023-02-12
用途:
花粉症

花粉症対策で使っています。
普通のマスクは鼻の隙間がどうしても開いてしまいますが、この商品だと鼻の部分にまで不織布フィルターのクッションがついてて花粉が全く入ってきません!
薬飲んでも治まらない重度の花粉症ですが、このマスクのおかげで全く症状が出なくなり感謝です。

対象商品:
35723528
2023-05-04
用途:
農作業用
農・林・水産業

農作業での使用です
埃のたつ作業と消毒などで使用、使用前は喉の違和感があり
簡易的なマスクも調子が悪かったので
しっかりしたマスクを探していました
このマスクは喉の違和感なく作業を続ける事ができるので重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
35723528
2023-02-06
用途:
塗装作業時
高橋彩色 様

初めて使用しました。希望は幅広の紐で一本が使いやすいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/733/
2023-03-22