在庫限りセール


イグニッションコイル

イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI イグニッションコイル HITACHI
(111件のレビュー)

「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
パーツNo. 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35682482 U09105-COIL 1本 ニッサン - 22448-25U00
16,200
7,098
アウトレット
7,808 (税込)
当日出荷
35682674 U09001-COIL 1本 ホンダ - 30520-RCA-A01・30520-RCA-A02
12,700
6,898
アウトレット
7,588 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正コイルがダメになったので交換のために購入。純正を製造しているメーカのものなので純正と変わりなく使用できます。

対象商品:
35682726
2024-03-20
用途:
ホンダFITに交換用として使用
農・林・水産業

13年使用しているFITのアイドリングが不安定になったので交換用に購入した。安心できるHITACHI製を選んで良かったと思います。快調です。

2人が参考にしています
対象商品:
33524558
2024-02-26
用途:
要望整備で交換
うさぎ団デザイン 様 (サービス業)

まだ交換したばかりですが、きちんと動作していて不満な点はありません。
純正部品の半額に近い価格ですが、純正の寿命なみに持ってくれれば言うことはありません。
高寿命に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18766335
2023-11-28
用途:
壊れていたので交換
サービス業

一箇所壊れていたので交換しました。エンジン(アイドリング)良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33524558
2024-02-28
用途:
純正と入れ替え
金融・保険業

ファミリーカーのigコイル交換
普通に使えてるので、違和感ないです

対象商品:
18766335
2022-09-04
用途:
車のメンテナンス時
土居造園 様 (建設業・工事業)

社外品ですが無事、着けることが出来、今ところ問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
23428169
2022-11-30
用途:
業務用車両へ使用
医療・福祉・介護関連業

DY型デミオの1300に使用。エンジンチェックランプ点灯のため、モノタロウのコードリーダーで読むとイグニッションコイルのエラーが。純正部品のほぼ半額のこちらをオーダーし自分で交換。勿論、4本同時交換です。再度コードを読むとエラーなしとのことで完治。調子は良いです。ちなみに、外した純正とこちらの製品を比較してみましたが、外観上の違いはわかりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18838314
2022-05-25
用途:
se3pの持病の修理

色々なサイトでの口コミを見て
今回は日立さんのコイルを選びました。
現在問題なく使用出来て、
満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
10人が参考にしています
2018-03-08