後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 6mm厚
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
内容量1本
関連資料:
(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※シートタイプですので、天然木フロアとは仕上がり感が異なります。
※厚みによって色柄設定が異なります。
※接着剤は指定のものを使用してください。指定以外の接着剤をご使用になりますと、接着不良や踏鳴りの原因になります。
※接着剤やマジックインキ、塗料等の汚れが付着した場合は、中性洗剤を少量ふくませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の溶剤が入っているものは絶対に使用しないでください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。