工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
(157件のレビュー)シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- Vespaのオイルドレンボルトに
交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。
- 用途:
- エアー工具のメンテナンス
エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。
- 対象商品:
- 37978771
- 用途:
- 水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!
- 用途:
- キャブレターチョークのOリング
材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。
- 対象商品:
- 37979864
- 用途:
- チタン製の水筒のパッキンとして
THERMOS FBA-502Tの中栓パッキンの交換に使用しました。
熱湯を入れても蒸気の漏れがなくなりました。
20年以上前の水筒が蘇りました!
- 用途:
- 水道蛇口の補修
湯沸し器の蛇口のノブが、高温になると回らなくなるので、購入しました。特殊なサイズを探していたので、一点から購入出来て助かりました。耐熱温度も高く、ノブが、高温で回らなくなることが解消されました。
- 用途:
- 容器のパッキン交換
バキュームテストツール付属のフルードエア抜き用カップのフタのOリングが硬化してきて真空漏れがひどくなったので、交換用のOリングを探していました。何種類か買ってためしたところ、少し引っ張り気味ですが、これがギリギリフィットしました。
- 用途:
- エアチャックガンの減圧ボタン用
注文コード40502542のエアチャックガンの減圧ボタンからエアーが漏れ、ガンをコンプレッサーにつなぐと同時にシューっていうので、このOリングを交換したら見事に漏れなくなった。既存Oリングがボロボロでサイズの選定がわからなかったが、ノギスで軸と内径を図って適当に注文したが、ぴったりだった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/