よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

ブレーキフルード

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
未開封の場合製造後、の有効期限教えてください。
回答:
未開封の場合の品質保証は製造日より3年となっております。
3人が参考にしています
2024-03-22
質問:
二輪のバイク、スクーターにも使用できますか。
回答:
ご使用になられるバイクの指定油脂が非鉱油系ブレーキ液(DOT3・OT4・DOT5.1)でございましたらご使用いただけます。
指定油種は車両取扱説明書、またはブレーキ液リザーバータンク蓋部に記載でご確認頂けると思います。
その際、使用されるブレーキ液のグレードは指定されたものに合わせて頂く事を推奨いたしております。
また、ご使用の際は継ぎ足しは避け抜き替えによる交換を推奨しております。
あわせてご注意点として非鉱油系ブレーキ液以外(DOT5または鉱油系等)の油脂が指定されている車両の場合は、抜き替えや混合を問わず、お問合せ頂きましたブレ気フルードはご使用いただく事は出来ませんのでご注意下さい。
3人が参考にしています
2024-03-22
質問:
鉱油系またはシリコーン系フルードとの混合は禁止とありますが、交換は問題ないですか。
回答:
交換とのことでございますが、一般的には、もともとお使いの製品を完全には除去できないと思われます。
少しでも混ざるとエンジンのゴムカップに影響する可能性がございますので、ご使用をお控えください。
2人が参考にしています
2024-03-22
質問:
DOT4のブレーキオイルの色はどの様な感じですか。
回答:
黄色がかっているのが標準色になっております。
2024-03-22
質問:
注ぎ口は付属していますか?
回答:
注ぎ口は付属しておりません。
対象商品:
35068117
3人が参考にしています
2011-10-31
質問:
DOT3とDOT4の用途の違いは何ですか?
回答:
規格の違いで、沸点の違いです。DOT4のほうが沸点が高い商品です。DOT3と4は混ぜてご使用にならないでください。
対象商品:
32722523
11人が参考にしています
2011-09-27

商品詳細へ戻る