よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

電ドルポンプ ミニ 六角軸

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ギアオイルのような粘性の高いオイルに使用できますか。
回答:
粘性の高いオイルをご使用されますと、ローター及びドリルに負担が掛かり故障の原因となります。
ISO VG32以内の粘度の低い潤滑油をご使用ください。
8人が参考にしています
2023-10-02
質問:
海水でも使用できますか。
回答:
ローター部はゴム製のため、塩分を含む液体が侵入しやすくなります。
塩分が内部に入り込んで凝固すると、ローター部を痛める恐れがありますので、ご使用しないでください。
1人が参考にしています
2023-10-02
質問:
使用時に呼び水が必要でしょうか。
回答:
使用時に呼び水の必要はございません。
7人が参考にしています
2023-10-02
質問:
深さ10mから汚れた水などを、くみ上げることは可能でしょうか。
散水ホースを使って使用可能ですか。
回答:
深さ10mからの水の汲み上げは出来かねます。
空回転時間をなるべく少なくするため、入側のホースの長さは、1.2m以内にしてください。
1.2m以上にした場合、空運転時間が増えてローターが破損する恐れがあります。
1人が参考にしています
2023-10-02
質問:
工場内の側溝(巾30〜50cm)に溜まった水(砂交じりの水)などを汲み出すような使用方法(懸濁液の移送)は可能でしょうか?
回答:
ご使用頂けません。
対象商品:
58103534
14人が参考にしています
2014-05-23
質問:
水で使用するのですが温度はどれくらいまで使えるでしょうか?
回答:
約60℃までご使用頂けます。
対象商品:
58103534
10人が参考にしています
株式会社D.R Pocket 様(長野県) 2014-03-04

商品詳細へ戻る