LOCTITE 243のレビュー

平均満足度 4.74 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,298 / 税込 1,428
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
120件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-25
用途:
ねじ緩み止めとして

組立製品のねじの緩み止めとして使用しています。
使用頻度は少ないのですが、次回も使用したいと思います。

2025-08-30
用途:
メンテナンス

やはり振動する物の固定には、これは欠かせない。これを付けるのを忘れてネジがバラケてしまった。

石井輪業 様2024-06-20
用途:
ネジゆるみ止め
対象商品:
34933534

なかなか売ってなくて探してましたら、灯台下暗し、なんとここにあったんですね。
助かりました。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
金型部品製作時

いつもこの商品を使用しています。
とても良い商品だと思います。

2024-03-08
用途:
チェーンソーの整備
対象商品:
34933534

チェーンソーのスロットル調整ネジの弛み止めに使用(スプリングがきかない)、マフラー取付けビスの弛み止めに使用等、再分組が可能なので安心して使用しています。

グラッツェ ミレ 様2024-11-20
用途:
ねじ止めとして

ねじ止めとして使わせてもらいました、商品には全く問題なく 次回もまた購入しようと思います

2023-11-26
用途:
自動車整備
対象商品:
34933534

自動車整備で容易に緩んで欲しくないところに整備解説書も参考に使用してます。高強度だと加熱しないと外せない事があるので使用箇所を検討します。取り外す場所が多いところは中強度を会社でも使用してました。小容量でサンデーメカニックには十分です。多い容器だと固まったりしもったいないので。

株式会社 サンタエンジニアリング 様2024-03-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34933534

ごく普通のロックタイトで、分解/組み付けの繰り返しに使うには特に問題は無いので、少量購入時には良いと思います。

2024-01-06
用途:
命に係わる場所に使うので実績のあるブランドにしました。
対象商品:
34933534

車やバイクの足回りや制動関連など命に係わる場所に使うので迷わず実績のあるコレにしました。

2023-07-26
用途:
ブレーキローターのネジ固定
対象商品:
34933534

二輪車のフロントディスクブレーキ用に購入しましたが、しっかりと固定できているようです。

1人が参考にしています
2023-10-30
用途:
自転車のネジ止め
対象商品:
34933534

少量でボルトの緩み止めとして最適。
自転車以外でも期待できるよう

2023-07-10
用途:
自動車整備時の用品
対象商品:
34933534

ボルト・ナットの緩み止めの定番。ロングセーラーですが、近年、10mLの少量向けも追加されて求めやすくなり、個人向けとしても有り難いです。

1人が参考にしています
樗木ガレージ 様2023-06-12
用途:
ブレーキローター固定ボルトに使用
対象商品:
34933534

tw200ディスクローター固定ボルトの交換時に使用しました。次回取り外しを考慮してロックタイト243にしました。

有限会社 柴藤自動車 様2023-06-15
用途:
緩み止めに
対象商品:
34933534

作業に応じた強度が選択でき、また 少量からラインナップの展開があるので助かります。

2023-06-03
用途:
中強度のネジロックです
対象商品:
34933534

ロックタイト243は最も汎用性の高い中強度のネジロックです、一般的なネジの使用箇所だとまず緩まないしまた加熱無しで取り外すことも出来ます。

2024-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34933534

ブレーキローターの取り付けに使用。全く問題ありません。

2024-01-24
用途:
自動車等の整備
対象商品:
34933534

始めてモノタロウさんで購入しましたが、定番商品で安心して使用することができますね。

2023-03-02
用途:
計量機各部のビスに
対象商品:
34933534

計量機は振動がありますので、スプリングワッシャーや、リブドロックワッシャー等の
回り止めを入れても緩んでくる可能性があり、万一緩んで外れてしまうと、製品に混入
してしまう可能性もありますので、ロックタイトを使用します。
ネジロック剤としては有名なロックタイトですのでさすがに使い勝手が良いです。
緩みも無く、外すときも過大な力をかけなくても外せるので便利です。

1人が参考にしています
カスタマーサービス 様2023-12-07
用途:
バイクのネジの緩み止め
対象商品:
34933534

ホームセンターで買うよりモノタロウが安かったので注文しました。商品は全く問題ありません。

2023-01-30
用途:
2輪の整備
対象商品:
34933534

弱~強までありますが、強度は量で調整できるので中強度一つあれば十分です。

2人が参考にしています