LOCTITE 243のレビュー

平均満足度 4.74 (121件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,298 / 税込 1,428
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
121件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-09-10
用途:
バイク整備
対象商品:
34933534

個人で使用するには十分な量と品質だと思います

2014-05-17
用途:
スプロケ取り付けボルト、ゆるみ止め
対象商品:
34933534

バイクのリヤスプロケ取り付けボルト、ゆるみ止めに使用しました。締め付け規定時間のちに、試しにトルクレンチにて取り外しトルクを測ってみましたが1.85倍でしたので許容範囲内で安心して使ってます。お安いので少量新鮮使用できるので助かります!

1人が参考にしています
2014-03-19
用途:
オートバイのブレーキローターボルト
対象商品:
34933534

安心、信頼のロックタイト。少量の使用でよかったので、容量が満足しています。

2014-05-07
用途:
イモネジの固定
対象商品:
34933534

価格もそれなりにしてしまうのですが、容量はちょうどいいかと思います。
また、固着時間20分となっていますが、数十分~1時間程度の固着時間だと割りと緩みやすく、一度緩むと増す締めしても緩みやすいです。
そのため、一晩程度おいてから使用すると、緩まず良かったです。

1人が参考にしています
2016-10-11
用途:
自動車の足回り
対象商品:
34933534

ショックアブソーバーの、交換で使ってみました。もっと強度の高いのを使用した方が良かったかもしれませんが、しばらく様子をみます。

2014-07-30
用途:
バイク整備
対象商品:
34933534

バイク部品の交換に使用しました。今までネジのゆるみ止め剤は使用したことがありませんでしたが、振動が多く安全上重要な箇所ですので今回試してみました。まだ効果は判りませんが安心感が増したことは確かです。

2014-03-05
用途:
ボルトの接着
対象商品:
34933534

量が適度だった

1人が参考にしています
2014-07-01
用途:
バイク整備
対象商品:
34933534

個人で使うには量が十分すぎる程。ネジの緩み脱落のその後の諸々を考えればこの価格は安いでしょう。

株式会社東京ラソニック 様2014-05-16
用途:
かるパンチ君と言う商品組立時に使用
対象商品:
02335977

継続的に50mlを使用していて問題ない(良好)。 但し、使用量が多いのでもう少し安くして欲しい。

2017-05-09
用途:
イモネジの緩み止め
対象商品:
02335977

空調機メンテナンス(エアハン)のプロです。
日常的に使用しています、次回メンテナンスの時再度解く必要があり硬ければ良いと言うものではありません、六角レンチが折れたり曲がったりするようではどうにもなりません、この品はちょうど良い硬さだと思います(イモネジには)ただ保存状況により左右されますが早ければ3、4年で固まってきますので割高でも少量ずつ買った方が良いかも知れません。

2人が参考にしています
株式会社東京ラソニック 様2014-06-04
用途:
製品組み立て(蝶番取付け)時ネジロック
対象商品:
02335977

製品組み付け時に使用している。 緩みで問題になった事はない。

1人が参考にしています
2013-06-03
用途:
緩んでほしくなく、外す事もあるボルト止めに使用
対象商品:
02335977

番手が多いのでどれを選ぶか困る事もありますが、用途は色々あります。

2017-07-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34933534

もしかしたらまた外すかも知れないボルトに少しだけ塗りました。
嫌気性なので、置いておくうちに勝手に固まったりしないのが利点かと思います。

2013-08-05
用途:
LSD リングギヤボルトの締め付けに
対象商品:
34933534

必要な時に直ぐ届きしかも最安値が嬉しい

2013-02-01
用途:
電子部品の固定用ネジのゆるみ止め
対象商品:
34933534

ステンレス製のM3ネジでも使用可能でした。

1人が参考にしています
エレメントスポーツ 様2010-01-07
用途:
油圧シリンダーの油中のネジロック
対象商品:
02335977

油中のネジロックがしっかりとしていて安心して使用できる

1人が参考にしています
2013-04-11
用途:
教材組立に使用
対象商品:
34933534

もうひとつ小さいサイズのが無かったかなぁ・・と思いつつ
このサイズを購入しました。

2013-04-02
用途:
自動車のボルトの緩みどめ
対象商品:
02335977

こちらの商品は韓国からの、いわゆる並行輸入品のようです。商品の性能に違いはないと思いますが、製品保証等の理由から国内正規品を選びたい時もありますので、並行輸入品であればその旨明記すべきかと思います。

5人が参考にしています
2011-12-21
用途:
緩み止めに
対象商品:
34933534

小さいので携帯用に便利です。携帯用のツールボックスの一番小さい引き出しにも入るので重宝します。なくなったらまた購入します

1人が参考にしています
2011-06-11
用途:
ネジ締め作業
対象商品:
34933534

LOCTITE 242と比べて多少油分が残っていてもガッツリネジロックできるので頼もしい。
無くなり次第、50mlを購入予定。

5人が参考にしています