LOCTITE 290のレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 290 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999 / 税込 1,099
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合 【用途】ねじ締結後、浸透による固定とシール
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-13
用途:
後塗用の中強度ネジロック
対象商品:
39534914

ネジを取付けた後に後塗できることが最大のメリット、私は調整ネジのロックに使用しています。しかしサラサラなので垂れやすい。

株式会社清水設備工業 様2022-05-09
用途:
ネジ部のゆるみ止め
対象商品:
02336092

嫌気性とのことで、ねじロックとして使用、十分期待に応えてくれました。
ただ、上方方向は少し使いづらいため注射器などの容器に移すなど工夫が必要です

2019-11-30
用途:
溶接部漏れ止め
対象商品:
39534914

油圧シリンダー。不得意種目の溶接部に使用。漏れ無し、良かったー!

2019-10-16
用途:
端子接続工事での補強
対象商品:
39534914

一度それなりの強度で接着された箇所が、一定の力で取り外すことが
できるため、再設置等において使用しやすい製品です。

2019-06-23
用途:
高圧動力噴霧器の液漏れ(圧漏れ)に使用しました。
対象商品:
39534914

商品の取扱説明通り、漏れが止まりました。大変助かりました。ありがとうございました。

2016-07-11
用途:
自転車のスポークとニップルの間につけて
対象商品:
39534914

商品は満足していますが注入口が太すぎて狭いところに注入が困難なので極細針付きのオイラーに移し替えて使っています。一考を

コーエイ工業株式会社 様2016-03-04
用途:
スーパーチャージャーの焼き嵌めプーリー交換
対象商品:
39534914

プーリーの焼き嵌めにグリーン中強度が指定され数滴しか使わないので小さなボトルは助かります。
赤の取れなくなる嫌気性と小ネジ用青は大抵持ってますがこの中強度版は12mm以下のボルトにも使え汎用性が最も高いと感じました。

都築工芸 様2022-01-29
用途:
在庫管理が悪いのか?
対象商品:
39534914

届いて直ぐに使おうと思ったら先端数ミリの厚みで液が固まっており、詰まって出ない状態のものが届いた。返品の余裕がなかったため止むを得ず針の様な物で突いて使ったが、穴が大きくなり液が出すぎて使いにくくなってしまった。この様なケミカル系の在庫管理は適切な状態で保存されてるのか疑問。

2013-11-10
用途:
カーボン三脚のセンターポールとステージの結合強化
対象商品:
39534914

カーボン三脚のセンターポールは一般にカーボンチューブにダイカストの雲台ステージをはめ込み、下側からアンカーで固定する構造をとっていますが、経年でカーボンチューブに対するアンカーの噛み付きがユルくなると、ぐらつきが出てカメラの安定が確保できず、性能低下はもちろん最悪の場合、作業中に脱落して危険です。
対策としてカーボンチューブをステージに挿入してある部分の隙間に、ロックタイト290を浸潤硬化させてやることで、ぐらつきが抑えられ、安心して使用できる強度が得られました。
まだ経年が進んでいない三脚にも順次施工していくつもりです。よい工法でした

2人が参考にしています
2011-10-12
用途:
小径ネジ管の接着シール、隙間のシール

毛細管現象にて、自然に浸透していくので、仕上がりが綺麗かつ無駄にならず重宝しています。

2010-07-21
用途:
アクリル平板(t=3)に3.1φの穴明けとM3用の皿もみを行いM3皿ネジでアルミ加工品を固定、ゆるみ止めの為の『LOCTITE290』を塗布。何日かして塗布部を見たところアクリル材の皿もみ部全周に放射状の細かい亀裂が無数に発生していた。
対象商品:
02336092

手間暇掛けた作業の仕上がりを台無しにされた。
『LOCTITE290』は絶対にアクリルに使っては駄目だ。
使ってはいけないケースとして事前に警告しておくべきだろう。
さすれば買わなかった。とんでもない物を高い値段で買ってしまった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。