タッピングペーストのレビュー

平均満足度 4.61 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タッピングペースト 日本工作油
日本工作油
1,998 / 税込 2,198
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。 【用途】銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-02
用途:
機械加工
対象商品:
04868866

タップ、ドリル加工には、欠かせないものです。
焼けつきもなくスムーズにできます

2025-09-24
用途:
金属加工、プレート間の接続

若干、粘度が高いのが気になるがタッピング加工を考えると致し方がない。

福徳鉄工 様2025-06-12
用途:
ボール盤でのタップ加工
対象商品:
04868866

今までの物よりタップ加工がスムーズに切れている様に思います。

2024-09-02
用途:
穴あけ作業時
対象商品:
04868884

どの商品よりも、切れ味がよく、使いやすく、ドリルが長持ちします。

2024-04-17
用途:
鉄工所 ボール盤
対象商品:
04868866

タッピングや穴あけで使用します、使う使わないではタップ ドリルの持ちがぜんぜん違います。手放せないです、お勧めです。

株式会社中島製作所 様2023-11-03
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
04868866

穴加工に利用しています、以前からこのペーストを利用しています。納期が早いので助かります

2023-10-21
用途:
旋盤でのタッピング時に使用
対象商品:
04868866

自作のマイクや音響関連の治具を作成していますが綺麗にタッピング出来て気に入っています。

2023-09-19
用途:
切削、穴あけ作業
対象商品:
04868866

1kg入りを購入しましたが、やはり量が多い。500g入りくらいにして容器を細長くした方が置き場所や塗筆の安定で具合が良さそうです。

山田金属工業株式会社 様2022-12-12
用途:
プレス作業
対象商品:
04868866

プレス加工主に絞りでの際に使用しております。破けも無く加工に助かります。

2022-10-14
用途:
タップ加工作業時に使用しています
対象商品:
04868866

タッピングペーストはこの商品一択で使用していますが、サイズが若干大き目なので小さいサイズもあると便利です。

2021-10-01
用途:
タップする時
対象商品:
04868866

色々試しましたが、どのペーストよりもこれが一番良いです。

1人が参考にしています
藤澤鉄工 様2021-05-27
用途:
ホールソーを使っての穴あけ、旋盤での切削作業、
対象商品:
04868884

旋盤でステンレスを削るときに使ったり、ホールソーなどで穴をあけるときに使うと、煙は出ますが、このタッピングペーストが一番使いやすいです。改善してほしい点は作業時に煙がたくさん出るのが難点です。それ以外ではコスパのいい商品だと思います。

株式会社成和 様2021-01-29
用途:
膜プラント組み立て
対象商品:
04868866

この商品は町工場には欠かせません、改善点はありません。

1人が参考にしています
2019-09-27
用途:
作業時
対象商品:
04868866

タッピングペーストは浮気することなく本製品を長年使用しています。
消耗品なのでもう少し安価提供だと助かります。

4人が参考にしています
2019-12-18
用途:
金属加工
対象商品:
04868866

タッピングのほか、ボール盤での穴あけ、ホルソーでの穴開けなどにも使用しています。刃の切れ、持ちも良くなります。

沼崎製作所 様2019-09-04
用途:
ドリル加工や旋盤等の切削作業に
対象商品:
04868866

灯油で研いで旋盤加工等に使っています。硫黄/塩素系の切削油なので切れ味がいい感じです。ただし銅系は変色するので注意が必要かな

2人が参考にしています
2019-06-05
用途:
鉄・SUS材などの穴あけやタッピングに
対象商品:
04868866

SPCCやSUS304等の穴開けやタッピングに使います。長いこと使っていますが、ペースト状ですので垂れてこないのがいいです。また、SUS材などの穴あけやタッピングでも、手持ちの刃物でそこそこ切れるようになります。
要望点としては、現行では一番小さいものでも1kgありますが、業務用としては良いサイズだと思うものの、家庭内での使用では多すぎます。200g~400gあれば充分です。ぜひ一考願いたいですね。

1人が参考にしています
有限会社山本自動車 様2019-09-03
用途:
自動車鈑金のスポットカッターに使用
対象商品:
04868866

初めてこの商品を購入いたしました。使用感は持続性が良く、とても良好との現場からの声です。小さい缶に小分けをして使っているようです。

株式会社朝日金型 様2018-09-25
用途:
主にタップ。
対象商品:
04868866

冬は硬く、夏は軟らかく、でももう30年以上使用しています。
タッピングスプレー式も大変優れていますがこのペーストがないと何故か不安で。
因みに当汎用者は冬は軟らかい切削油とストーブで混ぜて…

1人が参考にしています
有限会社相馬工機製作所 様2018-07-27
用途:
タッピング
対象商品:
04868866

タッピングに使用、細いタップから太いものまで効率よく加工出来ます

1人が参考にしています