クレ5-56のレビュー

平均満足度 4.54 (540件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ5-56 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
299 / 税込 329
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品 【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
543件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-01
用途:
機械・金属系、その他

ゴムから金属機械まで幅広く使えますよ。意外なところでシュシュ!とやると役に立ってくれますよ。

1人が参考にしています
2026-04-08
用途:
動きの悪くなったところに
対象商品:
06725747

やはり安定のクレ556で効果にはとても満足しています。
小さくて置き場所にも困りません。

すずき療術院 様2026-03-31
用途:
農機具
対象商品:
05587242

サビ止めから潤滑油としても使用できるし、カギ穴にも使える。どんな用途でも万能なので重宝します。

2026-01-28
用途:
車のメンテナンス

呉工業の製品なので取扱いがとても簡単でスムーズに作業が出来ました。ありがとうございます。

朝日鋼業株式会社 様2025-12-26
用途:
事務所で使用

ドアがキーキーとなっていましたが、金具にシューっとするだけで鳴らなくなりました。在庫が無くなると困る商品です。

2025-11-10
用途:
自動車・自転車・家庭用機械器具のメンテナンス。

機械の摺動部だけでなく刃物類のサビ止めにも使用している。気軽に使える潤滑剤で重宝している。

2025-11-03
用途:
サロンの建具の蝶番
対象商品:
06725747

業務ではなくサロンで使用するにはサイズ感が丁度いい
滅多に活用するものでもないし、保管もしやすい

NC中部パイル製造株式会社 様2026-01-20
用途:
金具錆止め作業 機械のメンテナス

手頃の大きさで、使いやすい為 金具の錆止めにも使用でき、機械のメンテナスにも気軽に使えるのでいい。

2025-07-22
用途:
自動車整備等

自動車の整備やさび落としに使用しています。
また、ねじが固い場合にも使用しています。
王道の呉商品で大容量なのは良いところです。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
錆び取り
対象商品:
05587233

錆びさせてしまった工具に吹きかけて、耐水ペーパーで磨いて錆を取るのによく使用します。
自転車のチェーンに吹きかけたり、汎用性が高くとても便利で助かります。

2025-08-16
用途:
金属部品の潤滑や錆び取りに使用
対象商品:
05587242

夏の時節で錆が浮いてきたところに塗布して研磨するが、同時に防錆剤としても使用する。

株式会社フジライフテック 様2025-08-07
用途:
設備の駆動部の潤滑剤

以前よりずっと設備の駆動部等の潤滑剤と
して愛用使用している。

2025-05-21
用途:
動きをよくするために

以前より使用している商品でしたが、タイミングよく1000円引きのクーポンで購入しました。
とてもお得に手に入れることができました。
無くなってからの注文でしたので翌日着はありがたかったです。

2025-09-22
用途:
自宅で日常使用
対象商品:
06725747

大きさ(容量)の種類が沢山あることに気が付かないで、小さいものを購入してしまいました。持ち運びには便利ですが、次回は大きいものを購入します。

2025-07-28
用途:
機械メンテナンスに安定の浸透潤滑剤

機械メンテナンスに使用していますが、安定の浸透潤滑剤です。

2025-07-18
用途:
機械のメンテナンス

スムーズに滑りやすくなった。
サビ等も薄くなり、ギシギシと音も無くなりました。

有限会社シード 様2025-05-02
用途:
定番の5-56

みんなが知ってる5-56。今更、感想も改善点もありません。潤滑剤のベストセラー商品。他のメーカーも一度試しましたが、やっぱり呉工業に戻りました。

2025-04-14
用途:
機械 作業道具の手入れ

金属製の機械や作業道具の手入れに最適な潤滑油で惜しみなく使っています。
いつでもどこでも使えるようにケース買いすることにしました。
手軽に手に取れる320mlにしました。

2025-02-18
用途:
扉等の潤滑

安定のクレゴーゴー。偉大です。一発で扉スムーズ。流石です。
大きいの買うといつも10年単位で残るので今回はミニにしました。

1人が参考にしています
杉浦段ボール工業株式会社 様2025-06-26
用途:
ねじ緩め

誰でも知ってる556ですが、やっぱり使いやすさと効果が抜群です。