クレ5-56のレビュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
2015-11-26
- 用途:
- 電気部品の接点復活と車のサスペンションの摺動部等のメンテナンス
- 対象商品:
- 05587242
使用中の物の内容量が少なくなってきたのでストック目的で購入しました。
1人が参考にしています
2019-05-29
- 用途:
- 錆びた門扉
- 対象商品:
- 06725747
かなりギシギシで錆びとりしてもどうか、と思うような鉄の門扉でしたが、蝶番の部分に吹きかけたら、音もしないで開くようになりました。
流石に昔から続いている商品ですね。
有限会社エイティセブナーズ 様2016-03-29
- 用途:
- パイプスペースの扉が開きにくかったり閉めにくかったりに使っています。
- 対象商品:
- 06725747
開かなくなってしまった。簡易な錠前などを交換修理することなく、これだけで、十分直っちゃったということがあるので、いろんなところの手元に置いておきたいので、このサイズがいいです。
1人が参考にしています
2016-04-22
- 用途:
- 容量を確認してませんでした
- 対象商品:
- 06725747
容量を確認してなくて びっくりです。 こんな小さな556があるのを 初めて知りました。かわいいサイズです。
ホームセンターでよく買うサイズ(500ml)のつもりで買いました。
1人が参考にしています
林田総合保険事務所 様2018-11-27
- 用途:
- 家庭に1本の必需品
- 対象商品:
- 06725747
5-56は45年前に知ってから必ず常備しています耐久性が長いグリーススプレイを常備していますが5-56はさらっとしていて浸透力があるのでグリースは使わず殆どこれ1本あればOKです
サカエヤベーカリー 様2015-10-15
- 用途:
- 機械の油切れ屋ねじを緩めるときに使用
- 対象商品:
- 05587233
多少ニオイが気になるが、非常に満足しています。
これからも使ってゆきたいと思います。