ハンドグリースガンのレビュー

平均満足度 4.46 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーション
3,798 / 税込 4,178
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社八槻木工所 様2026-02-05
用途:
グリスを機械に注すとき

良くもなく悪くもなく普通のグリスガンです。
370gのイモムシグリス用に買いました。

2024-12-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02218431

作りがシンプルなので角度さえ合えば間違い無く給油脂出来ます。

2024-07-16
用途:
機械メンテナンス用として購入
対象商品:
02218431

NC旋盤の油圧チャックに給脂するために購入。
(北川・B210型チャック)
普通に使えます。

1人が参考にしています
2022-10-05
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
02218431

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています
三菱化工機アドバンス株式会社 様2022-04-19
用途:
軸受けの給脂用
対象商品:
02218431

ピンタイプのホースと合わせて購入
使用感も良く使いやすかった

1人が参考にしています
2021-03-21
用途:
プレジャーボートのエンジンのメンテナンス
対象商品:
02218431

従来使ってたものより大きいので注入力も強くグリスがよくはいりました。とてもいいです。

2021-01-05
用途:
重機のグリースアップ時
対象商品:
02218431

ポンプ本体が握りやすく、レバーも押しやすいです。
使いやすいです。

2020-04-17
用途:
農機具のグリスアップ
対象商品:
02218431

グリスアップは大切です。今まで使用したものの中で持ちごたえ、使いごごち、最高に良いと思います。

2020-04-14
用途:
トラクタ等の農機の整備等
対象商品:
02218431

今まで持っていなかったが購入にあたりたくさんのメーカーから適当なものを選定できた。

2019-10-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
02218431

一般的なポンプと変わりなく使用出来ています また機会がありましたら購入します

2019-09-23
用途:
農機具メンテ
対象商品:
02218431

コンバインのメンテで購入しました。
使い勝手がいいです!おススメします!

2023-10-30
用途:
コンバインの足回りメンテナンス時
対象商品:
02218431

作りはしっかりしていて大変満足しているが値段が高いの安くして欲しい。

2019-01-05
用途:
農機具に
対象商品:
02218431

いろいろなハンドグリースガンを使いましたが、これは使いやすいです。

1人が参考にしています
2018-12-01
用途:
トラクタのメンテ
対象商品:
02218431

グリースガンの定番メーカーのようで、作業もスムーズに行えました
これくらいのサイズでちょうど良かったです

1人が参考にしています
2018-09-08
用途:
グリスUP
対象商品:
02218431

今まで使っていた物の漏れが酷くなり買い替えました。
初めてのカートリッジ式ですがレバーの操作加重も軽くていい感じです。

2018-02-18
用途:
農業トラクターのメンテナンス作業
対象商品:
02218431

使用して、サイズ、使用感が非常にいい感じです。
グリスアップは春先の年1回程度で行っており、非常に気に入っています。

2017-12-28
用途:
自動車整備時
対象商品:
02218431

見た目もきれいで使いやすかったです、また購入したいとおもいます。

2017-08-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02218431

タレットパンチプレスのグリース補充メンテナンスに使用
しています。使い勝手は普通で特に問題なしです。

2017-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02218447

パワーゲート、エアジャッキのグリスアップに使いましたが、グイグイ入って良かったです。
ただ一ヵ所だけこの形状では入らない所が有ったので、曲がるヤツを買わないと。

1人が参考にしています
オリエンタル酵母工業株式会社 様2017-01-06
用途:
トラクターの整備
対象商品:
02218431

トラクターのPTOに繋がるユニバーサルジョイントのグリスアップに使いました。吐出圧も良好で、極圧グリスをたっぷりと充填することができました。