多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)のレビュー

平均満足度 4.70 (162件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン
セメダイン
449 / 税込 494
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。 【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
162件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-12-14
用途:
バイクの割れた部品の接着に。
対象商品:
02460245

接着剤乾いても柔軟性が有るので、振動の多いバイクには
これが一番です。

2025-03-05
用途:
バイクのグリップ固定

粘度が高く、垂れないので使いやすい
グリップを差し込む際の潤滑になり挿入しやすかった
24時間経過後はがっちり固まっているようで、まったく動かない

2016-11-08
用途:
ポストボックスのカバーの破損が修理できずにいたが素早く完了
対象商品:
09930593

非常に簡単に操作ができ安心しました。また他の瀬尾品にも逐次
整理していきたいと思ってます。

2024-09-09
用途:
ブラックの接着剤 スーパーX
対象商品:
02460254

ブラックの接着剤 スーパーX。このデカいのは、近所では売ってません。20mlの使い切った入れ物に補充して使ってますよ。

2016-07-11
用途:
バイクのボルトの化粧キャップの接着に。
対象商品:
02460236

バイクのボルトにメッキのキャップが付いてるのですが、
接着して付けないといけないのでこれを使いました。
この接着剤は強力で有ると共に硬くならないので、
振動の多い所には最適です。

2016-05-25
用途:
なんでも接着
対象商品:
09930593

欲を言えば、もう少し速乾性があったら。
がしかし、リピーターです。

有限会社トレンディー 様2016-06-22
用途:
万能接着
対象商品:
09930593

色んな材質に対応し使いやすいが、接着後の耐久性に劣る。

2人が参考にしています
2016-06-06
用途:
タイヤのひび割れ防止
対象商品:
02460254

おすすめはしません。
バイクのタイヤの側面に小さなひび割れがたくさん発生したので、ひび割れに押し付けるように塗りこみ、タイヤ側面表面に薄く塗り広げてます。
タイヤの山がたっぷり残っているのに、交換するにはもったいないので、、ひび割れの進行を抑えるために使いました。1年ほど経過してひび割れが進んでる感じが無く良いです。
タイヤ状況を頻繁にチェックすることができるなら、このような使い方も良いかも知れません。(個人責任でお願いします)

1人が参考にしています
2016-03-09
用途:
浴室のプラスチック樹脂と剥がれかけてた靴底に使用。
対象商品:
02460245

浴室の方はちゃんと接着出来、今でも大丈夫ですが、靴底はやっぱり酷使しすぎているのかダメでした。
ヘラも入っているので使いやすいです。 ちょっとした物を接着するには十分だと思います。

2024-02-06
用途:
モバイルPCのゴム足接着
対象商品:
02460245

持ち歩いているモバイルPCのゴム足がはがれてしまい、他の接着剤で直したものの、うまく行きませんでした。しかし、この接着剤で解決しました。

2017-04-05
用途:
ゴム板の張り付け
対象商品:
09930593

スーパーXGOLDでは乾燥時間が早すぎて用途に合わずこちらを購入。
硬化するまでは手につくと粘々して厄介だが、硬化してしまうとはがれやすいので目的からはみ出した部分は落ち着いて硬化後に除去すると作業性が良かった。接着はゴム板でも問題なくついた。柔軟性もあった。

2016-02-26
用途:
オーディオ製品の修理
対象商品:
02460236

セメダインスーパーXは言うまでないが、プラスチック、金属、木材、OKで使いやすい。

1人が参考にしています
ぐらすあーとにんじん 様2024-03-24
用途:
木材、がらす、金属 あらゆる接着に
対象商品:
09930593

透明のガラスの接着に使用しましたが数年経つと接着剤の透明がうすく黄色味
になった

株式会社アミティ 様2023-05-25
用途:
電機コードや電機部品の仮止めに使用しました、
対象商品:
09930593

接着強度と耐熱にはとても良かったが、120度環境で10時間使用したら接着剤自体が脆くなってきたので使用には少しの不安があります。

株式会社アミティ 様2023-05-23
用途:
電機コードや電機部品の仮止めに使用しました、
対象商品:
09930593

接着強度と耐熱にはとても良かったが、120度環境で10時間使用したら接着剤自体が脆くなってきたので使用には少しの不安があります。

スタジオkg 様2015-08-24
用途:
さまざまな用途に
対象商品:
09930593

表面だけなら数分で硬化が始まり、作業効率がいいです。芯まで完全に乾くには丸一日かかりますが、仮止めして、他のことができるのでこれでよいと思います。色もクリア・黒・白とあり、用途に合わせられます。少しすり減った靴底の修繕にちょうどよいです。摩擦にも足の強い力にも耐え、靴の修理に出すのが少なくなりました。もちろん木や金属、紙、ガラス何でもいけます。最寄りのホームセンターより少し安価でした。
ただ、作業中ヒゲ(ボンドが長く糸状にのびる)が長く伸びるのが難点。135mlはお得ですが、キャップと出口に乾いたボンドがすぐ溜まるので、全部使い切る前にフタが閉まりにくくなる。キャップに改善が欲しい。一回使うごとに、キャップも口もキレイに拭いて使用。ボンド自体性能が良いと思っているので、とてもめんどうです。なので、たれビン(お弁当についている醤油入れ)?に小分けして使用すると、細かい作業やふたを開けっ放しの作業がはかどります。

4人が参考にしています
2016-03-07
用途:
備品
対象商品:
02460245

流石のセメダインはとても良い!!

awa's 様2022-11-21
用途:
接着作業
対象商品:
09930593

スーパーXの中ではクリアは少し接着力が劣るようですが、目立たないので使用しています。色により特性が違うのをちゃんとメーカーが明記して欲しいです。

1人が参考にしています
samejima 様2022-09-14
用途:
フェルト靴底の接着
対象商品:
09930593

剥がれた鮎足袋の底を接着してみましたが、河歩きしても今のところ剥がれていません。

2017-09-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02460245

よかったです!今後も、必要に応じて、購入します!ありがとうございました。