直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズのレビュー
- 用途:
- 機器開発
- 対象商品:
- 02097383
モノタロウのホームページでは使用圧力は、最高使用圧力(MPa)5MPaと記されていますが、製品には実際は0.25MPaと表示されていました。メーカーのホームページにもそのように記載されています。急きょ適合する電磁バルブを注文しました。金額はともかく時間を失って残念です。注意深く選択すべきでした。
最高作動圧力差は0.25MPaとなりますが、最高使用圧力は5MPaとなります。
最高作動圧力差とは電磁弁が正常に作動する一次側と二次側の圧力差の最大値を意味します。
電磁弁の二次側が大気解放して使用する場合は最高作動圧力差が最高使用圧力となります。
- 用途:
- 洗面台の水栓をフットスイッチで出止めをするために使用しています。
- 対象商品:
- 02097383
問題無く使用出来ていますが、思っていた以上に重いのと作動音が少し気になります。
- 用途:
- 自動水やり機
- 対象商品:
- 02097365
水周りの配管を完了して電源を入れる前に水道の元栓を開きました。
すると電源が入っていないのに水が出ています。
電源を入り切りしても状態は変わりません。
そこで電磁弁のINとOUTを入れ替えてみましたら正常に動作しました。
電磁弁に刻印されている IN と OUT が反対のようでした。
- 用途:
- 太陽熱温水器への給水管に使用し,揚水量を気温に応じてタイマーセットして利用している。
- 対象商品:
- 02097304
従来は温度上昇が少なく、秋以降の太陽熱利用は殆ど諦めていたが、屋上のタンクが風呂容量より多いことに気付き、秋になってからは、給水弁の絞りとタイマーで揚水量を減らして利用温度を高めている。現在はタンクにレベル計がないため、気温に応じての揚水量の確認が難しく、朝の天候を見ながらタイマーのセットと給水弁の絞りを経験に頼っているが、冬でも相当量ガス使用量の節減効果があると期待している。その他ボールタップ作動量も少なくなるから寿命が永くなる筈である。
- 用途:
- アルカリ性液の制御バルブ 使用圧力0.97MPa
- 対象商品:
- 05719104
コンパクトにまとめられております。しいて欠点はスッパナが下からしか掛からないこととオリフィス径が小さい、これは欠点と言えないかも。
- 用途:
- 水道の給水制御
- 対象商品:
- 05719131
作動する許容圧力が低過ぎて配管の止水栓を開けて作動させようとするとコイルが唸るだけでバルブが開きませんでした。AC100Vの動作電圧と1/2のネジサイズだけで製品を選んでしまい圧力を確認しなかった当方のミスですが・・・。圧力の高いものを再度購入しなおします。
- 用途:
- 水の流水止水
- 対象商品:
- 02097374
2011年7月に同じものを2つストックしていたのですが、動作不良でC K Dさんから再度新品を購入し試してみてくれという事でした。ほぼ順調です。長い間常備しておくものではないらしい。
- 用途:
- 電気給湯器の出水バルブの交換。
- 対象商品:
- 05719147
コンパクトで動作も良好です。最初1個購入したのですが、さらに1個追加購入して取り付ける予定です。
- 用途:
- ドレンに溜まった水を排水する
- 対象商品:
- 05719131
流入口、流出口、サイズ 1/2は、金属管ネジきり(短いもの)をホームセンターなどでむ売っているので加工する手間が省け便利。
大きさ、重さはこの位でしょう。
- 用途:
- 水道水 を 農薬タンクに注水・停止をする。
- 対象商品:
- 05719131
水道水 を 農薬タンクに注水・停止をするが、水圧に負けて動作しない。
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズの 能力検討が不十分だったため。
- 用途:
- 温浴施設の温度調整送水管用に使用している電磁弁(CKD AB41-02-7)が故障したので、交換用に購入
- 対象商品:
- 02097347
現在使用中の電磁弁に記載されている機種を注文して、故障機器と交換しようとしたが、電磁弁の下の金属部分がAir用らしく細くて、送水管(塩ビパイプ)が接続できず使用不可。現在手動で送水し、浴槽の温度調整しているが大変!。下の金属部分は上下一体だと思っていたので深く考えず注文した私のミスでした。(予備も含めて2台購入したが、2台共使えません)。以前の業者が上下バラバラに買って、取り付けたのかもしれないので、再度、16mmサイズの配管が使える金属部分が付いている電磁弁を探して購入する予定ですが、口径RC1/4、3/8と表示されているので、どれが16mm用かわからず困っています。(素人なのでこれから調べます)
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kanyoneji/
こちらをご参照ください。何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- ブラストの噴射用
- 対象商品:
- 05719131
この商品は、1/2の確率で動作不良を起こします。電圧異常は、当然のことながらチェックしています。お勧め出来ない商品です。