直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズのレビュー

平均満足度 4.05 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
87件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社オオト工業 様2016-01-12
用途:
電磁弁に
対象商品:
02097365

値段・製品 最高です。

2012-03-16
用途:
エアー制御
対象商品:
02097304

さすが日本製、ネジ精度もよく他不安なく使用できます。

2018-10-23
用途:
水道水の操作
対象商品:
05719147

水道水の操作に使用しましたが電圧をかけてもバルブが開かず使えません電圧もチエックしましたが問題ありません、水道圧に対して磁力が足りない感じです

ビット 様2018-02-26
用途:
太陽温水パネルのon/off
対象商品:
02097304

流れが見えないのが無んかな!
実際の水量も計測でければ問題ないが!

富岡製茶 様2010-11-23
用途:
ガスバーナーの制御
対象商品:
02097313

トラブルがなし満足

2018-08-01
用途:
10坪水田灌漑用
対象商品:
02097347

家庭用浅井戸ポンプのオンオフ用。変な振動音が出る。

2014-10-28
用途:
自動散水給水弁
対象商品:
05719131

ゴーヤ〔緑のカーテン〕の水撒きにタイマー連動で朝と夕方に自動散水弁として利用しました。給水が井戸水なので、使用圧力も問題なく使用することができました。

2人が参考にしています
デンタルフリー 様2014-08-16
用途:
水道
対象商品:
05719131

フットペダルを使用しての、水道の開閉。
水道管に直結ではなく、ストレート型止水栓を水道管側にかませて使用。
止水栓を絞ると電磁弁が開かなくなるようで、ちょろちょろとした水量が欲しい場合は向かない。
一台取り付けて問題なかったので、リピートでもう一台買い足した。

3人が参考にしています
有限会社 清水 興業 様2009-12-25
用途:
多数の盆栽への散水に使っています。
対象商品:
05719131

水道からの取り出し、取り付けですので問題無く使用出来ます。雨の日には必要ないので雨滴センサーでもセット出来ればと思いますが、、、。

2015-07-10
用途:
自動散水
対象商品:
05719016

初期TESTでは上手く作動していましたが組み付け後作動不良を起こし作動音はするのですが水流に変化ありません。
現在、対応中です。

1人が参考にしています
2014-03-26
用途:
自動散水
対象商品:
05719131

価格に満足しています。
どれくらい使用できるか?
3/4があるといい。

2009-09-13
用途:
水草水槽用の炭酸ガスの制御
対象商品:
02097304

工業品なので、見栄えは良くない上に、配線など多少の技術や知識が必要ですが、一般的なアクア用品と比べて断然コストが違います。
その道のマニアの方々にもっとお知らせしたいです。

坂入椎茸園 様2013-12-12
用途:
きのこの育生ハウスの加湿器を2流体式に変えるのに使いました
対象商品:
02097304

安価

2014-07-22
用途:
屋上の散水
対象商品:
05719131

一般の水道の水圧に対応していないので、動作不良になります、0.2~0.4mpaに対応する製品に買いなおしました

1人が参考にしています
2014-05-01
用途:
トイレまでの給水管に割り込み
対象商品:
05719131

9割り方はブザー音がして開かない、(通水しない)
VVF1,6Х2Cでリード線まで配線、電圧ドロップは考えられない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品の使用状況等詳細等
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
またCKD技術相談窓口は下記でございますので、
詳しい仕様等はこちらにお伺い頂けますでしょうか。
CKD
0120-771-060
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

H・E・SYSTEM 様2014-04-08
用途:
給水用
対象商品:
05719131

まったく使い物になりません。
水を通した途端動きませんでした。もう2度とお願いすることはありません。
とても残念で仕方ありません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2013-11-12
用途:
エアー圧のオンオフの切り替えのために
対象商品:
02097304

今まで使用していたものが壊れたための交換品として購入。

1人が参考にしています
2013-07-19
用途:
農園の自動潅水にするために購入しました。
対象商品:
05719147

使用には問題ありません。ただ取付けに水道管との兼合いでどうしてもピッチの大きいものは価格が高くなってしまいます。

2011-04-02
用途:
灌水コントロール
対象商品:
05719147

問題なく使用できる。

2012-04-15
用途:
太陽熱温水器の給水バルブを電磁弁にして、24時間タイマーを組み合わせ、全自動化にした。 これにより、風呂のボイラーには温水のみ給湯でき、冷たい水道水が混ざることなく、 太陽熱温水器の効率が良くなる。
対象商品:
05719131

メーカーが信頼できるものだった。低価格のものを選んで取り付けたが、作動は確実で誤作動は一度もない。消費電力は5Wだった。豆球一個分である。数年すれば、耐用年数が来るだろう。そのときは、通電時閉形を選んでみようと思う。
付け加えておきたいが、一般の水道管のサイズは1/2であるが、近くの工事店で確認することをすすめる。

1人が参考にしています