丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)のレビュー

平均満足度 4.71 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工
倉敷化工
289 / 税込 318
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。 【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
97件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 オザワボディーサービス 様2025-10-22
用途:
自動車のラジエーター取付

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

2025-07-07
用途:
TPD40の防振ゴムに

TPD40の防振ゴムはM10でしたが、ゴムのサイズ的にM12のコレしかなかった。
TPD40側のボルト穴を14mmで開け直ししてサイズはピッタリでした。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
プレス修理

光線式安全器の防振ゴム交換用。小径なのでPBでは有りませんでした。

2025-05-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06724015

機械を支えるマウントに使用、サイズもピッタリで満足です、ボルトが上下とも同じ長さですが当方使用の物は一方だけ短めなのですが問題ありませんでした。

2024-09-19
用途:
送風機取付のアンカーボルトとして利用

送風機の振動・防音が、取付前より半減した効果を確認

2024-04-23
用途:
プレートコンパクターの防振ゴム交換
対象商品:
38742252

若干寸法が異なるが、問題なく交換でき、使用できています。

2024-04-23
用途:
発電機エンジンの防振
対象商品:
02041541

古い機械のため部品として注文出来ないでおりましたが、サイズを測り同じサイズの物が見つかりとても助かりました。

2024-04-14
用途:
高所作業車に使った

とても良い ワッシャーが少し小さかったが取り付け出来た。

有限会社内山興業 様2024-07-16
用途:
クレーン車のヘッドライトのマウントに使います。
対象商品:
02041496

ねじの長さがあと5mm短いとさらに良いです。
ゴムもしっかりしていて安心感があります。

2023-10-03
用途:
JB23トランスファーマウント
対象商品:
38742252

JB23のトランスファーマウントとして使用。
トランスファー本体も1センチアップで取り付けられる。純正より安くて、ゴムも硬く、問題無く取付出来ました。

3人が参考にしています
有限会社服部プレス工業 様2024-01-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02041505

商品が多いので、ジャストサイズの品物が見つかって助かります。

1人が参考にしています
2023-10-31
用途:
古いユンボのラジエーターの取り付け
対象商品:
06724015

サイズはちょうど良く、取り付けもスムーズに出来ました。感動しました。

2023-02-06
用途:
木工機械のモーターマウント
対象商品:
02041496

古いのが硬化していたので修理の際交換しました。騒音も少なくなりよいです。

宗生寺 様2022-10-20
用途:
草刈機、動噴エンジンのメンテナンス
対象商品:
38742137

上記の二機のエンジンマウントに付けました。オリジナルと同サイズを探して採用。M6のナットとワッシャーが皿ネジでなかったので、元のナットを再利用して解決しました。消耗品なので安価で助かりました。

2022-08-17
用途:
車両用
対象商品:
02041523

4トン車のテールランプの上下に入っていたものがちぎれていたため交換。
サイズがしっかり掲載されているので助かりました。

2022-10-26
用途:
動力噴霧器を草刈り機に取り付ける際に使用
対象商品:
02041541

2~3回使った感じでは動力噴霧器は壊れていないので振動を防止してくれているものと信じています。

2022-11-26
用途:
ラジエーターの防振
対象商品:
09465057

ラジエーターの防振ゴムとして購入しました。
問題もなく使えています。 耐久性は結果が出るのに、何年もかかるでしょう。

ユウゲンガイシャ ハマショウライン 様2022-06-07
用途:
修理
対象商品:
38742085

いろんなタイプがあって便利です。また買います。サイズがなかなか想像しにくい

2022-03-01
用途:
エアコンの振動防止
対象商品:
02041523

壁掛けの室外機でブルブルとうるさかったのでコレを試したところ、今のところは良い感じです。
ブルブルへ消えました。

1人が参考にしています
有限会社 武田農産 様2022-01-30
用途:
運搬車のメンテナンスに使いました
対象商品:
38742216

外見もゴムの硬さも交換前の物と遜色なく、満足してます。
あとは、どれぐらい持つのか耐久性が気になる所ですが、また報告します。