タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒のレビュー
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
2026-03-11
- 用途:
- エアーを使用する自動機に使っています。
- 対象商品:
- 02125444
4mm、6mm、8mm、を主に使用します。
軽くて丈夫で当日出荷でとても助かっています。
これからも使用します。
よろしくお願いします。
2024-09-04
- 用途:
- プランタの水やりに
複数のプランタに配管し、給水してます。
大幅に手間を省けるようになりました。
2016-07-04
- 用途:
- 工場配管用
- 対象商品:
- 02125462
この商品はリールに巻いてあるところが非常に良く、工場のストック用には大変便利です。チューブに長さも印字されているので使用するときも便利。
2017-11-17
- 用途:
- 配管時
- 対象商品:
- 02125417
同様の他社製品に比べると割高ですが、その分耐久性に優れています。
屋外で数年程使用しても劣化しないので、結果的に経済的かと思います。
短期間の使用でしたら、他社の安い物の方がお得ですが、長期間使用するのでしたらこの製品をオススメします。
2人が参考にしています
2025-09-01
- 用途:
- 庭の植木に水やり
空気用のチューブを使用していましたが
小さな穴が空いてしまい使用できませんでした。
この商品は空気と水の使用が可能とのことで
利用しています。
穴あき問題は生じていません。
2014-04-11
- 用途:
- 機械に使用されているホースの総入れ替え
- 対象商品:
- 02125453
MonotaROのタッチチューブの寸法誤差が気になり、こちらを購入しました。
今まで使用されていた継ぎ手には少しきつかったですが、ゆるくて抜けるのを心配するよりはまだましですね。
1人が参考にしています
2012-03-05
- 用途:
- 使用していたチューブの硬化による交換
- 対象商品:
- 02459423
個人的な意見ですが、10mか1m単位での販売もあると助かります。
MonotaROからの回答
ご投稿ありがとうございます。
5m、10m長さでの、販売は致しておりますが
http://www.monotaro.com/g/00008138/
1m単位、10m単位でのカットでの販売も、今後検討してまいります。