タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)のレビュー

平均満足度 4.91 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商
千代田通商
389 / 税込 428
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-09
用途:
炭酸ボンべから炭酸を出すためのチューブとして使用
対象商品:
05843302

硬くなったチューブと取り替えました。柔軟性があり繋ぎやすかったです。

テクノ・ヤマタケ 様2022-04-25
用途:
食品製造機の駆動に使用します。
対象商品:
05843451

柔軟性にすぐれており、狭い場所でべんりでした、また使用する部分のみ
購入でき在庫減で助かります。

米野建装 様2021-11-30
用途:
電動油圧シリンダーの戻り管修理
対象商品:
05843302

電動油圧で動く椅子の破損油漏れ修理に使いました。説明には耐油と書かれていませんでしたが、耐油耐圧で検索のうえ出てきたので購入。既設との違いは殆ど分かりません、こういったチューブなど他業種の私で見つけられずモノタロウさんはとても助かります。

株式会社ザイソウハウス 様2021-08-17
用途:
車用、オイルキャッチタンクレベルゲージのチューブ
対象商品:
05843311

使用中の物に寿命が来て、交換用ホースを探していました。ホームセンターでも購入してみましたが、やはり物が根本的に違う(ゴム系)のでどうも調子悪い。L型タッチコネクターをけんさくしているとこれが引っ掛かりました。ポリウレタン製、これがぴったりで良かったです。ホース自体がかなり固めなので、差し込むのも容易でした。

2人が参考にしています
2021-11-26
用途:
水槽の散水
対象商品:
05843241

安く買えてとても良い買い物をしたと思います。また買いたいと思います。

2020-05-29
用途:
瞬間接着剤の細ノズルを作っています。
対象商品:
05843257

火であぶって引き延ばして瞬間接着剤の細ノズルを作って使っています。完成品を買うよりはるかに安価です。

1人が参考にしています
2019-01-04
用途:
プラズマカッターのエアゲージ部分に使用
対象商品:
05843381

中国製のプラズマカッターのエアゲージのルートに使用。
見た目もよく、かなりいい感じに仕上がりました。
1m単位で販売してくれたらもっと便利。

2017-09-07
用途:
炭酸水作成
対象商品:
05843327

しっかりした造りでエア漏れなし、安心して使えます。

グローリーデンタルサプライ 様2017-08-30
用途:
エアータービン
対象商品:
05843302

エアータービンのホースが劣化して、フットスイッチごと購入しなければならなかったんですが、ここでホースの径だけ確認して注文して修理出来ました。
完璧!一万円かかるところが1/10でできました!

TKエンジニアリング 様2016-05-07
用途:
レーザー加工機のブロー接続用ホース
対象商品:
05843302

材質も柔らかいので取扱い安いです。

2018-09-12
用途:
機械のエアーホース用
対象商品:
05843476

モノタロウに安い商品もありますが、わけのわからないメーカーを使用すると、後々、問題が出る場合があります
本来は,SMC、コガネイ等使用したいのですが、今まで使用して問題は出ておりません。今後も購入します。
継手類は安価なものは使用しません。目先の家格で後で手間がかかることが、多いからです

2015-09-22
用途:
エアチューブ
対象商品:
05843275

問題無く使用出来ています。
価格、性能共に満足する商品でした。

2015-04-23
用途:
ガスガンの外部ソースに接続
対象商品:
05843257

想像どうり良い品でした。問題ありません。

2014-09-19
用途:
取り出し機のエアー用として
対象商品:
05843424

他に比べて安かったから

1人が参考にしています
2013-07-01
用途:
エア配管
対象商品:
05843381

TEシリーズは丁度いい硬さで気に入ってます。
経年変化が少ないのも良い。

2人が参考にしています
2014-03-03
用途:
機械のエアー制御用
対象商品:
05843302

問題なし。

有限会社 宮内石油 様2013-10-12
用途:
補修です
対象商品:
05843363

安くて速くて便利です

1人が参考にしています
2013-06-10
用途:
炭酸水製造
対象商品:
05843311

何不自由なく使用できます。

2013-05-19
用途:
エアー配管
対象商品:
05843424

仕様に問題は無いが、価格がMonotaROブランド程度であればなお良い。

2013-02-04
用途:
RO浄水器設置に
対象商品:
05843311

丈夫で透明感があっていいです。