タッチコネクターファイブ メイルエルボのレビュー

平均満足度 4.56 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商
千代田通商
229 / 税込 252
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-18
用途:
タイヤチェンジャーの修理
対象商品:
02120736

ジョイント部でエアー漏れしていたのでジョイント部のみ購入し交換。無事、エアー漏れは直りました。

2022-04-30
用途:
タイヤチェンジャー
対象商品:
02120693

タイヤチェンジャーのホイールホルダー用シリンダーのエルボを壊してしまったので同じような形のこちらのエルボを注文して取り付けました。問題なく使用できています。

FTY Factory 様2020-12-31
用途:
何等問題無し
対象商品:
02120334

エアー試作品用に何等問題無く使用しました。 部品が一括で揃っていいですゎ

2019-02-21
用途:
エアー漏れのため購入
対象商品:
02120535

今まで使っていたものが、エアーが漏れるようになったため購入しました、
この商品は 下のネジを締めると黒のワンタッチ継手の部分が 360度回転できます。
使い勝手がいい。

とらやスポーツ株式会社 様2018-11-26
用途:
エアーツールの接続パーツに使いました
対象商品:
02120544

コンパクトサイズで向きが自由度が良くスムーズに動くことが良かったです

1人が参考にしています
2018-04-14
用途:
エアー配管の向き変換に使用
対象商品:
02120212

ネジ込みとは設置後でも本体が自由に旋回できるので使い勝手が良いです。
またホースが不意に抜けることも無く使用できました

キミドリ建築 様2017-11-02
用途:
機械の部品交換
対象商品:
02120535

取付けもスムーズに済みエアー漏れなども無く、とても良い商品です。

2017-08-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
02120492

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

2014-07-17
用途:
エアチューブの接続
対象商品:
02120456

エアチューブが抜けやすいように思う。もう少し保持力が確保できれば良い。

ブィテック 様2019-10-02
用途:
コンプレッサーメンテナンス
対象商品:
02120657

エアーコンプレッサー 電磁バルブ接続部破損で代替え品として使用して
良好に接続出来ました。

豊藤商会 様2016-08-08
用途:
木工機械エアー配管
対象商品:
02120334

何の支障もなく使用する事が出来ました

2015-04-07
用途:
冷却回路のアタッチメントエルボ
対象商品:
02120693

80個くらい購入し使いましたが安定感があります。
チューブが外れたことは1度も発生していません。
その前に購入した中国製はチューブのはずれとサイズ違いが頻発してました。
この商品はとてもいいので、70円くらいの違いなら絶対にこちらの方がいいです。

2013-10-15
用途:
金型への取り付け
対象商品:
02120702

エアーの取り回しができてすっきりなりました。

2018-12-10
用途:
チューブ接続時
対象商品:
02120623

無名のメーカー品は怖くて使えませんが
千代田通商なら問題なしです。

2012-11-09
用途:
気密試験
対象商品:
02120571

使いやすいです。だだし強度が弱いので改善してほしい。

2013-08-20
用途:
電磁弁取付
対象商品:
02120587

普通に使えて問題なし

OSメンテナンス 様2012-07-01
用途:
エアシリンダー
対象商品:
02120535

他メイカーと遜色無いのに安い

2013-12-05
用途:
マイクロバブル発生装置の気体吸入口に取付
対象商品:
02120666

以前の場合は、M5ネジ部分が非常にコンパクトに出来ていたが、今回はかなり大きく装置に取り付けても邪魔になり見た目も
非常に不格好になってしまっている。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。