363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルトのレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
5,398 / 税込 5,938
優れた研削力と耐久性。 【用途】各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-22
用途:
研削
対象商品:
02298107

何度もリピートしています.
全く何の問題もありません.

2017-10-14
用途:
主に真鍮パーツ作成に使用しています。また鉄製工具作成やメンテナンスなどに使用。
対象商品:
02298046

目詰まりなど少なく、長持ちする気がします。たくさん
テストしたわけではないですが長年使用しています。

2016-06-21
用途:
トリマーなどの裏刃研磨
対象商品:
02298055

切削に優れています。
まだ数回の使用で耐久性は不明ですが、気持ちの良い仕上がりでした。

2016-08-26
用途:
研磨作業
対象商品:
02298046

精度があり、研磨力もある。安定品質。

2016-10-03
用途:
研磨
対象商品:
02298091

切削力無し、耐久性無し、同じものを2度は買わない。

2人が参考にしています
WadaViolinDesign 様2015-06-11
用途:
木工、弦楽器製作
対象商品:
02298107

ベルトの接合部の処理がうまいのか、つなぎ目の衝撃がほとんどなかった。横方向の走行も安定しており、仕上がり面も満足です。

1人が参考にしています
2014-10-23
用途:
木工
対象商品:
02298055

仕上げに近い作業で使用。
ベルトのつなぎ目や、長持ちするか等、初めて使用するメーカーだったので心配していたが、問題なく使用中。
今後も継続的に使用することになりそうです。

1人が参考にしています
2014-06-12
用途:
板金部品の面取り作業
対象商品:
02298055

10年以上継続使用していますが
いいです
耐久性
見た目での寿命
番手以下摩耗後も
細かい番手として使用可能
やぶれても
ちぎって普通のペーパーとして使用したりする事もあります
ゲガの心配も無く使用可能な製品だと思います
常識レベルでの使用でですが

2013-07-25
用途:
バリ取り
対象商品:
02298082

1度だけ安い物を購入して、1日に2度 接着面が切れ[剥がれ]、恐い思いをしました。
「安物買いの指失い!!」になりかねないので、昔から使っている 3M にしました。

2013-01-16
用途:
小口の仕上げや、磨きなどに使ってます。
対象商品:
02298046

今まで手で磨いていましたが、ベルトさんだーで磨くよになって、作業効率が良くなった、また、363Aスリーエムアイト レンジボンドクロスベルトは、仕上がりば良く、長持するので経済的である。