強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)のレビュー

平均満足度 4.57 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)
449 / 税込 494
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 【用途】清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-22
用途:
重量物の搬送時
対象商品:
57914352

着け心地が良く、ゴムの部分がしっかりとしているので、重たいものを運ぶ際は滑ることなく床から持ち上げることが出来ます。

FS・しまい 様2023-02-20
用途:
土木工事
対象商品:
06126705

コーティングがしっかりしているので擦り切れ破損が少なく柔らかめで握りやすい。

森鋲螺製作所 様2022-09-30
用途:
滑って力が入らない作業時に使用。
対象商品:
06126705

確かに滑りにくいし、力が入ります。
ダイスホルダーでねじを切る場合重宝しています。

有限会社上衡機 様2021-10-05
用途:
工場内での作業、外の草取り等
対象商品:
06126705

随分長い間使用しています。
選択にも強く重宝しています。

ワカムラ電機 様2021-09-14
用途:
機械加工
対象商品:
57914334

たくさん消費しますので、丈夫で使いやすく、値段も安いのでありがたいです。

2022-04-19
用途:
製品出荷作業時
対象商品:
06126714

破れにくいので長時間使用できます。油汚れにも強いです。

2021-08-04
用途:
農作業用
対象商品:
06126714

自分の使用方法では№310が使い良いかも。物品の運搬にはこちらの方が良い。

2021-05-14
用途:
災害ボランティア
対象商品:
06126696

グリップ力がよく、摩耗しても減ることなく重宝している。
ただし指の付け根部分がやがて裂けてくることが多い。

有限会社海守匠 様2020-12-21
用途:
締め付け部を緩める!
対象商品:
06126696

グリップ力が良いです。簡単に緩みますね。カラーもよいです。

2020-06-05
用途:
自動車部品製造
対象商品:
06126696

仕事で使いますが 物は間違いないです。御社の価格が安く対応も早くありがたいです。また、お願いいたします。

2020-05-16
用途:
ガラクタ類片付け等
対象商品:
06126696

程よい厚みがありつけ心地も良く安心感がある。丈夫で重たいものも扱えるしある程度までなら細かい作業もこなせ、特に不満は感じない良い作業用手袋。

2020-01-20
用途:
荷役作業 荷物の積卸し作業
対象商品:
57914334

非常に良い商品だと思います。段ボール等の荷物の積卸しの際に使用する場合は強力な滑止め効果を発揮します。作業時の負担軽減になります。耐久性は1ヶ月使用(1日10時間使用、3日に一度石鹸による手洗い)で、手袋本体は多少劣化しますが滑止め効果は依然としてあります。値段が高いという意見もありますが、この耐久性、使用感から言えばコスパは非常に高いと思います。個人的にはかなりオススメな商品です!

2020-03-15
用途:
水道資材の品揃え
対象商品:
06126714

鉄管接手、パイプニップルなどのバリ、油物の品扱いにはもってこいです。
グリップシリーズの緑の物より耐久性があり段ボール、軽作業とは分けて使用しています。

林田総合保険事務所 様2018-11-27
用途:
菜園の土造り作業の必需品
対象商品:
06126696

軽作業は軍手でいいのですが土地を耕したり土を振るいに掛けて土壌造りをするとき手が荒れなくて重宝しています

TACサービス 様2018-10-03
用途:
修理作業
対象商品:
06126696

重量物の運搬時に使用しています。厚手で握った物が滑り難い為、重宝しています。軍手では滑るし危険。ボツ加工・滑り止め付きの軍手は、ボツボツの跡がステンレス製のカバーに跡形として残る。

2018-07-13
用途:
荷物運び及び作業
対象商品:
06126696

使いやすく10年以上使わせて頂いています。
サイズがM.L.LLとなっていますが、当店では女性の作業員がいるのでSが欲しいです。
他の物で代用していますが、ニトリルゴムの程よい厚さが他には無く、持ちが悪いです。
是非、Sサイズを使ってもらえるようメーカーに駆け寄って頂きたいです。

2018-02-08
用途:
組立作業
対象商品:
06126696

力のいる組立作業において作業員の指にマメができてしまった為、グリップ力のある手袋を探していました。
使用したことにより持ち手にしっかりと力が加わり、怪我の防止だけでなく作業効率が上がりました。

1人が参考にしています
2018-02-11
用途:
建設工事作業
対象商品:
06126714

緑色のタイプの手袋は、ゴムが硬く、すぐにゴムがポロポロ取れていましたが、この手袋はゴムの柔らかさ、フィットが感とても良く満足しています。そして、なによりも耐久性がズバ抜けて良く、かなり長持ちします。値段は割高ですが、耐久性が良いため結果的には安くなります。

川重鋼材株式会社 様2018-06-13
用途:
鋼板せん断作業
対象商品:
06126705

耐久性能が良く価格は割高ですが品質面は満足しております。

2021-02-04
用途:
通常業務(外の作業)等
対象商品:
57914334

普段は別の取引先から仕入れてますが値上がりしたのをきっかけに、もう少し安い所はないかと探していたら、こちらが少し安かったので購入しました。ただ、まとめ買いにすると個包装されていないのが少し残念!なので星一つ減らしています。