モリブデングリースのレビュー

平均満足度 4.50 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モリブデングリース 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
729 / 税込 802
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。 【用途】チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
機械作業

特に支障無く,普通に使えています.この種のグリースには多種りますので,好み次第と思います.

2025-01-21
用途:
バイク整備作業
対象商品:
03333145

バイク整備では極圧グラスを使用するケースは割と少なく、本スプレー式が便利となります。吹き出し後、グリスを見ると薄く少し頼りなく感じます。

2024-06-06
用途:
主にバイクのメンテ時
対象商品:
03333145

塗布した瞬間はサラサラの液体なのでクラッチワイヤーなど隙間の小さい所でも流れ込んでくれるので、グリースで潤滑したいでも塗布出来ない!といった部分で使っています。

2023-10-28
用途:
トイガンのメンテに

トイガンのメンテにカスタムしたマルイVSR-10というトリガー部分やピンに給油する。これのおかげで磨耗ウ防げて長く愛用できる。

2024-01-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
03333145

工場内で至急欲しいというので、商社ではなくモノタロウにて購入。
次の日には届いて助かりました。

2023-01-26
用途:
パワーリハビリ用具のメンテナンス
対象商品:
03333145

当社では、パワーリハビリ用具を数種類使用中で、そのメンテナンスは納入元に依頼することも有りますが、このご時世ではすぐに来て頂けないこともありメンテナンス用に購入しました。CRC製品は他でも大変使い勝手良く愛用中ですが、今回はパワーリハビリ用具のメンテナンスに試用して良い結果をえられました。シリコングリースメイトでは消えなかったゴリゴリ感が消失して滑らかな動きはリハビリを楽しく続けることに繋がります。

2022-11-03
用途:
トイガンのシアの摩耗防止と潤滑に

素晴らしい!トイガンのシアの摩耗防止と潤滑に、すり減りがなくなり滑りも抜群。

2022-07-16
用途:
ベアリングのメンテナンス
対象商品:
03333145

年1回の定期点検で使用しております、業者の方にも喜んでいただいています。

師定株式会社 様2022-12-16
用途:
散布機械のグリスアップ
対象商品:
03333145

いろいろ試してみましたが、使いやすく持ちもいいので助かりました

2022-01-29
用途:
機械組立用
対象商品:
03333145

モリブデングリスが塗れない時に、スプレー式を使用してます。

2021-08-04
用途:
トラニオンサスのリーフスプリング受けの滑剤として使用

噴射口にストロー状のノズルを装着することで無駄なくピンポイントで塗布出来る、また少量で持ちもリーフの滑りも良く鳴き防止にも効果あり、シャシーグリスを使用するよりもコスパに優れていると考える。

2022-04-25
用途:
早くても安かったです
対象商品:
03333145

この商品は、早くても安かったので、とっても助かりました。

2021-06-21
用途:
自転車チェーンの潤滑剤
対象商品:
03333145

黒色を購入したが、透明色も選択肢があると良い。
他は良い。

2021-06-14
用途:
XLR250バハメンテナンス作業
対象商品:
03333145

各部メンテナス用に使用、使いやすく黒く付着部が目視できるところが○。

有限会社加弘 様2021-01-04
用途:
ロングノズル付きなので離れてる所にも使えて便利だと思います
対象商品:
03333145

グリスを的確にさせるので良いです。
春先に使用したグリスの箇所を見てみます。

2020-02-06
用途:
グリース塗布
対象商品:
03333145

可動部のグリース塗布に使用しました。使用温度範囲が広かったので呉工業製にしました。

2020-01-18
用途:
バイクのチェーン用
対象商品:
03333145

チェーンルブに比べて、飛び跳ね少なく良いとおもいます

2人が参考にしています
有限会社ネオニッセイ 様2019-11-22
用途:
小型工作機の動作部への差し込み
対象商品:
03333145

至って軽やかに稼働している。継続的に使用してます!

2019-08-19
用途:
機械(回転軸)のメンテナンス時
対象商品:
03333145

機械の可動部や軸受等のメンテナンス用で、CRC等との使い分けのために購入。グリスガンを使うほどでもないと判断した時にとても便利。

1人が参考にしています
2019-07-15
用途:
愛車のメインテナンスに!
対象商品:
03333145

はじめて、呉工業ののモリブデングリースを利用しました。
使用感はチェーンをグリスアップしましたが、今までなく、チェーンの稼働が滑らか、かつ、動作音も低減し、満足しています。