クレ3-36のレビュー

平均満足度 4.71 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ3-36 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
899 / 税込 989
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。 【用途】航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-10
用途:
刃物や手工具の防錆
対象商品:
05758541

防錆にはこれ。匂いもそこそこするが、オイル臭いと言うよりもどことなくフルーティー。浸透も良いし、ヌメヌメしない。
ペンチ類なんかと相性が良く、私なんかは他に鉋や鑿の保管に使ってる。
サラサラしているので拭き取りも簡単だが、防錆の為の潤いは残る感じ。
強いて言えば、スプレーでは出過ぎると感じる。噴射量的には一般的なものと同じだが、防錆用途には多いと思う。
刃物油のような容器、ノズルタイプで100ccや200ccぐらいのがあれば、同社他製品と更に差別化でき、防錆特化型として分かりやすいと思う。

1人が参考にしています
サンエイメタル工業 様2024-05-28
用途:
錆びたネジを緩める時
対象商品:
05758541

今までの556より効き目が良いと思います 緩まなかったネジをが回せて助かってます。

2人が参考にしています
2023-10-06
用途:
金型防錆
対象商品:
05758541

金型の防錆に使用してます。90℃以上にすると飛ぶので再使用時に油を拭かなくて良いのでそれを理解して使うならば大変使い勝手が良い。

3人が参考にしています
2023-03-10
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
37046545

スプレー缶は透明なのに、4リットル缶は薄い青色です。金属に塗ると皮膜が出来て、錆止め効果が抜群です。

くろしお文化舎 様2022-10-07
用途:
刃物や農具類
対象商品:
05758541

手軽に使えて重宝しています。ただ、ボタンを押して噴射したら油が指にも付くので、グリップ式のアタッチメントを付けて使っています。防錆効果は2~3か月という感じです。

2022-11-03
用途:
プロゴルファー猿愛用。
対象商品:
05758541

プロゴルファー猿愛用。くにゃくにゃドライバーに使っていた。マニアックなスプレー

1人が参考にしています
ラオコンデザイン 様2021-08-04
用途:
鉄の仮さび止め
対象商品:
05758541

いつもこれわ吹きかけて、鉄板の仮さび止めと、塗装の下地作りに研磨しています
流動性が良く重宝しています

3人が参考にしています
2020-11-22
用途:
PBバイトの錆止め
対象商品:
05758541

556をずっと使用していましたが錆びてしまい探していました研磨後の汚れ取れ梱包前の防錆に使用しています 今のところ錆もなく安心して使用しています。従来の防錆よりも高価の為 安くなる時に購入しています 今までスプレー缶で購入していましたが缶タイプ(3.8L)の形態は使用したことがので 今模索中です

2人が参考にしています
サンレディ 様2021-08-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05758541

他社よりも安く迅速な対応で商品が手に入ったので
とても良かったです。

1人が参考にしています
SATO 様2021-03-02
用途:
金属の仕上げ
対象商品:
05758541

いろいろな商品を試して見たのですが、この商品が一番よかったです。

1人が参考にしています
株式会社白青舎 様2020-03-25
用途:
一般保全整備
対象商品:
05758541

呉製品なので商品は周知していますが、短納期で助かっております。

1人が参考にしています
2019-04-12
用途:
防錆
対象商品:
05758541

防錆能力を信じて買ってます。
もう少し小さなボトルがあるとありがたい。

1人が参考にしています
2021-08-27
用途:
テイブルソーの定番の錆止め
対象商品:
05758541

使用始めたばかりのため、まだ結果まで今一わからない

1人が参考にしています
2018-11-11
用途:
何度もリピートしている
対象商品:
05758541

この3-36は、汚れ落とし、防錆という機能を有するようだが、5-56よりも長持ちするように思われる。
また、5-56は錆を呼ぶ場合があるようだが、3-36はそのようなことが無い。
車高調のネジ部などに使っているが、固着せず重宝している。
2-26、6-66を合わせて使用している。
こちらもそれぞれに特徴があり、非常に良い物だと思う。
5-56よりもかなり優れていると思われるので、一度使ってみることをおすすめする。

7人が参考にしています
池田工務店 様2018-08-29
用途:
機械のメンテ
対象商品:
05758541

556より価格が高い分、良い感じがします。次回は4&缶にしようと思っています

1人が参考にしています
2018-05-18
用途:
自転車のメンテに使用
対象商品:
05758541

今までは、呉2-26を使用してましたが 試しに使用しようと思い購入

2人が参考にしています
2016-12-12
用途:
研磨機のさび防止に使用
対象商品:
05758541

刃物を研磨するのに、水を使用しています。
なので機械のサビ対策が、かなり重要となっていました。
今までは、556を使っていました。
336は知っていましたが、近所で販売していないので、今回購入して使用してみました。
結果、サビも浮かず動きも滑らかで、いう事はないです。
値段は高いですが、十分な性能を発揮してくれていると思います。

4人が参考にしています
2017-08-20
用途:
潤滑
対象商品:
05758541

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。価格が安価な点が良い。

2016-08-24
用途:
防錆
対象商品:
05758541

においがきついけど、効きは良いように思う。

2人が参考にしています
2016-06-10
用途:
測定器のメンテナンス時
対象商品:
05758541

556よりさらっとしていて、香りも全く違います。
ホームセンターや工具店にもなかなか売っていないので、知り合いにも薦めたくて2本買いました。

2人が参考にしています