レクター・ハイテープのレビュー

平均満足度 4.19 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レクター・ハイテープ Rectorseal
Rectorseal
4,198 / 税込 4,618
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。 【用途】金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オキダ農園 様2025-02-08
用途:
動力機械での除草剤散布配管亀裂補修に
対象商品:
06299316

動力機械の為かなりの圧がかかって、直ぐに漏れるかと心配したが、まさかの漏れなし。本当に修復できて驚いた。配管ごと交換せずに済んだので、安価に直せてとても満足。今後も何かあったら頼ろうと思った。

1人が参考にしています
鈴木TM株式会社 様2025-04-16
用途:
配管割れの修理

いろいろ試しましたが効果を得られなかったのですが、これは非常に優れモノでした。

2023-12-04
用途:
鋼管125Aの漏水修理
対象商品:
06299325

カップリング等が取付できないネジ部のピンホールに使用、万能補修パテと組み合わせると何とか止まったが、どれだけ持つか様子見です。

1人が参考にしています
2023-12-01
用途:
ピット内の配管修理
対象商品:
06299316

配管を切断することなく修理でき満足です。50mmでしたので次は75mmを購入します。

1人が参考にしています
キッズルーム 様2023-02-03
用途:
完全ではないですが
対象商品:
06299325

噴水のようになってしまった水道管の水を少し止める事ができました。完全ではないので、用途に合わせて購入する事をおススメします。
元栓を閉めて使用する時だけ開けて使う程度の水道なので、こちらで取り敢えず間に合わせました、

株式会社田島製作所 様2022-11-01
用途:
現場用
対象商品:
06299325

補修工事に使用しました。とても便利で使いやすいです。

有限会社永田電機 様2021-03-23
用途:
配管補修
対象商品:
06299325

配管の縦割れに使用しました。
水につけて巻き付けるだけなので作業性が非常に簡単です

横浜油脂工業株式会社 様2022-10-18
用途:
ピンホール漏れ配管の仮補修
対象商品:
06299316

硬化時間とともに緩んでいくのをこまめに絞るようにして巻き込んでいく必要がある、とされていた。しかし、同封されている薄いゴム手袋では染み出てくる高粘度の液がへばりついてこの作業が不可能だった。無理にやろうとすればゴムが破れ素手にその液が触れることになるので、あるところで断念せざるを得なかった。
結果として、漏れを完全に止めることができなかった。

3人が参考にしています
2021-06-25
用途:
減肉配管の応急補修
対象商品:
06299325

1B配管内面腐食による開孔部の応急補修に使用しましたのでストック購入させていただいています。

1人が参考にしています
2023-09-06
用途:
腐食配管の外面強化
対象商品:
06299307

給水配管が腐食し肉厚が薄くなった部分にサビキラーを塗布してハイテープを巻いた。外面強化が目的だったので、配管は20Aだったが水漏れがないためこのサイズで施工した。結果、75㎝は巻くと意外に短く、巻ける範囲が全然たりなくて何回か巻き直しした。どれだけの部分を何回巻くか考えて余裕をもって準備することが必要。
クイックテープとの違いは硬化時間らしく、今回は硬化がゆっくりのハイテープで正解だった。金額が高いので☆マイナス1個です。

2018-11-05
用途:
木工機械の集塵パイプ(鉄板製)の腐食穴を補修
対象商品:
06299343

パイプ径が大きくしかも腐食穴も大きかったので、100ミリ幅で一番長いテープを使ってみましたが、もっと長さあれば重なり部分をもっととれるので強度も増すと思いました。ただ、テープが長くなれば巻きにくくはなりますけど。
でも素人の私にも比較的簡単作業ができ目的(穴塞ぎ)は達成できました。
参考までに、パイプがテーパー状だったので巻いていくうちに徐々にしわよせ大きくなりきれいに巻くことができませんでした。このような場合はもう少し幅が狭く長さの長いものが扱いやすいと思いました。補修材としては用途も広く誰でもわりと手軽に使用できる重宝する良い製品だと思います。

4人が参考にしています
田中飼料株式会社 様2020-11-02
用途:
あちこちのメンテナンスに
対象商品:
06299343

価格は高いと思いますが、物は良いと思います。
初代が中古品を集めて作った会社ということもありどうしてもあちこち痛み出してきましたが、少々の水漏れなんかはレクター・ハイテープを巻いて補修しています。硬化したら丈夫なので良いですが、量を使うとなれば高いのでもう少しまとめ割をしてほしいです。

2019-03-27
用途:
自転車の補修
対象商品:
06299307

自転車のフレームにクラックが入って、廃棄も考えましたが、
ダメ元で当製品を使用して補修しました。補修して1年程度経過しますが、
ガッチリと固定されています。米国製で価格は高いですが、非常に優れた品質です。

3人が参考にしています
2017-09-14
用途:
水蒸気配管補修
対象商品:
06299325

以前はアーロンテープを使用していましたが今回購入したハイテープに切り替え満足しています。

2021-10-21
用途:
塩ビ管亀裂の補修
対象商品:
06299334

この商品は長さと幅で5種類ありますが、それぞれ適応パイプ径があります。
それを間違えなければだいたい5~6回巻になるので、繊維の隙間は出来ません。
施工はきちんと説明書を読んで行えば、水漏れなどは補修可能だと思います。
巻いた後に馴染ませるなどをしっかり行う必要があります。
動画などを見て、巻けばいんだろ?的なノリで行ってうまく行かなかった人達は、レビューを低くしてるのかもしれませんね。

1人が参考にしています
2018-11-06
用途:
配管修理
対象商品:
06299307

塩ビの配管が外壁の根元から折れダメ元で使ってみましたが、多少の水漏れはあるものの配管修理までの応急処置になりました。レクターシールとの組み合わせで使っていれば完全に水漏れがなくなっていたかもしれませんがダメ元だったので大変満足しております

1人が参考にしています
2021-01-05
用途:
トミジ管の水漏れ
対象商品:
06299334

10階建てマンションの立管排水(トミジ管)の水漏れに使用。複数の水道屋、設備工事会社の従来の施工方法では漏水が止まらなかったが本テープを使用して漏水は停止した。
使用前に漏水箇所より上階の部屋に(余裕をみて)2時間程度の排水使用停止を依頼し、20分程度の作業と60分の硬化時間(余裕をみて)を要しただけであったので非常に安価で早く施工できた。

1人が参考にしています
2018-03-26
用途:
2階から1階に通づる塩ビ管の水漏れ修理
対象商品:
06299325

2階から1階に通づるストレートから30度斜めの塩ビ管の水漏れ
直線部分の5ミリ下に約3㎝の経年劣化によるひび割れ
場所が場所なので作業しながら、反面「これは無理かな!」
思いつつ作業終了。硬化後、水を流したら水漏れせず
嬉しく思いました。また、DIY店はこのような商品がなく、モノタロウの商品の多さ、また迅速な対応に感謝します。

1人が参考にしています
2016-02-23
用途:
配管のピンホールに
対象商品:
06299307

簡単にピンホールの修復が出来て商品自体には大変満足してます。

1人が参考にしています
2021-04-09
用途:
配管の連続錆腐食応急対策に使用
対象商品:
06299325

カチカチに固まって、当初想定していた以上の結果でした。