エポローバルERのレビュー
- 用途:
- 鉄材の錆止め
家庭菜園にイノシシ等入ってくるようになったので防護柵を作製した。
鉄パイプを溶接して錆止めに当製品を刷毛塗りして仕上げるようにした。
もう何年も経つがサビは出ていない。
シリンダー錠を取り付ける部分は擦れてエポローバルが剥げているが錆びていないのがすごい。
もう何度もリピート買いしているが本当に満足している。
- 用途:
- 旧車フレームの錆予防
1981年式ランクル40のフレーム腐食により、一部入替補修、錆予防のため使用しました。メインフレームは塗装と錆を限りなく取り除き、脱脂をして2度塗りです。エポローバルは上から塗装できるので選択、変性エポキシ樹脂塗料の黒を塗ります。きちんと錆予防するならローバルと多くの先輩の意見です。
- 用途:
- 看板の支柱の下塗り
商品開封直後は尋常でない沈殿分離しています。
このゴリゴリに沈殿した亜鉛成分を割り箸などで混ぜて完全に撹拌するには小一時間は確実に掛かります。
それくらい固く沈殿しています。
何とかなれば嬉しいのですが・・。
上塗りでウレタン塗装をしましたが冬場だと2日以上かけて乾燥させないとウレタン塗装をした場合、気泡が発生します。
色が変わって、見た目は完全に乾燥している様でも注意が必要です。
性能自体は、同業者では多く使われている商品ですので信頼は出来るものだと思います。
- 用途:
- 自動車、バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 06162274
塗布後しっかりと曝露させれば、ガソリンにも溶け出したり溶解しにくいので、最強のガソリンタンク内コーティングでは?と思ってます。
ガソリン空で長期保管が出来るのが心強い。
- 用途:
- アンテナ工事用
- 対象商品:
- 06162274
今までスプレータイプのジンクを使っていましたが、無線アンテナのパイプ部のネジ部はスプレーではきっちり塗れていませんでした。この刷毛塗りタイプですとたっぷり塗り込めて且つ、きっちり防錆が出来ました。海岸線近くなので鉄部は直ぐに錆びてしいまいますが、これを塗った 部分に塗り残しがあったのですが、全く錆びていないのにはビックリしました。後でホームページを見て分かったのですが、周囲の亜鉛塗装で電気的に錆びさせない様に電気的になっているとか・・・ なるほどです。少々高額だったので迷いましたが、使ってよかったです。
アルミ部分にも塗ってみたので、その後どうなるかは追ってレポートしたいと思います。
- 用途:
- さび留め
- 対象商品:
- 06162274
販売店まで購入が面倒でしたので、他の商品と同時に注文しました、製品に付いては使用されてる皆様と同じです、ローバルそのものです。
- 用途:
- 亜鉛メッキされた排水処理設備の開口蓋の補修に使用
- 対象商品:
- 06162274
薬品漏れで変色していました亜鉛塗装開口蓋の補修に使用したが、塗りやすい上乾燥が速く仕上がりもきれいでした。もう少し安ければ最高ですね。
- 用途:
- FRP造形の補強鉄骨へ。
- 対象商品:
- 06162274
充分乾燥の後に上からポリサーフェーサーを吹きましたがチヂミなどは
全く発生しませんでした。以前はノーマルのローバル使用で時々チヂミが
出ましたが、エポなら問題無さそうです。
- 用途:
- 駐車場の亜鉛メッキフェンスの補修
- 対象商品:
- 06162301
素人ですが、誰でも大変楽にローラーで塗装でき、丈夫な亜鉛メッキができるのが不思議です。
- 用途:
- 建設機械、屋外灯油ホームタンクのさび止め塗装作業、発電機のさび止め、農耕用トラクターのさび止めなど、多方面。
- 対象商品:
- 06162274
すばらしい。
英国製の「ホルツ」の「さび止めスプレー」とまったく同じ製品なのか?
同じ工場から仕入れて各社が販売をしているのか?
コスト面で大量に使用できるので、「文句無い」です。
超早乾性なので、仕事が速く済みます。
- 用途:
- 機械のさび止め
- 対象商品:
- 06162274
※注意!
普通の速乾塗料の、これならきつい溶剤なのでと思い、シンナーを入れて薄めたら、成分が分離し、使用不能になりました。
エポキシ塗料専用の、専用「薄め液」が必要なようです。