スプレーブラッセンのレビュー

平均満足度 4.04 (117件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパン
1,598 / 税込 1,758
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。 【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。
118件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-30
用途:
真鍮で作った鉄道模型(蒸気機関車、貨車など)の仕上げ塗装

一般の黒ラッカーで吹き付け塗装すると、エアーブラシのノズルをかなり絞って吹いても細部のエアーが届き難い部分が薄塗りになって下地が覆いきれない。しかし、この黒染めスプレーは顔料が濃い割りに粘度が低いのだと思うが、細部まで真っ黒に仕上がる。そして、艶消しの程度もしっとり落ち着いた感じに仕上がるので、鉄道模型には好都合。なお、ちょっと薄いなと思う箇所に追加でスプレーしても、まず、周囲がボテ塗りになることはなく大変重宝している。また、指触乾燥時間も短かいし、ミッチャクロンなどの下地処理をするので、剥がれなども特になく、一般の黒ラッカー塗料より遙かに高性能だと思う。

1人が参考にしています
岩田鐵工作所 様2025-12-10
用途:
黒皮鉄の補修
対象商品:
06180343

色味が補修に丁度良いです。
黒皮仕上げの補修やボカシに重宝しています。

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
自動車等の修理・整備

簡単かつ綺麗に着色できます。
お値段がもう少し安いと助かるのですが…

2025-10-22
用途:
錆止め

垂れにくく均等に塗れて使い勝手は良いのだが、指でこすると色落ちすることがある。

1人が参考にしています
2025-05-20
用途:
3価黒メッキの補修用

3価銀色だと目立つから黒色にしたが、数百ヶのロットでメッキ依頼してるからメッキ先から受け入れまでの間にキズが入りまくりで困惑。メッキは乗ってるから修正は色のみ必要ということでこれを選択。耐摩耗性が素晴らしく、リュータをかけても素地が見えないほどの密着性で色具合もいい。色を合わせるだけなら安価なものでも良いが、仕事で使うならコレ

1人が参考にしています
askカンパニー 様2024-12-18
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
06180343

バイクのエンジン(キャブレター下部付近)はどうしても揮発性の高いガソリンが垂れる、こぼす、パーツクリアーも含めてクランクケース上に!それが伝ってフレームに! 前回アクリル系の良かれと思ったスプレー塗料で塗装しました。結果はメンテで落としてしまうガソリンで色溶け!!せっかくのムラ無し塗装が!  ウレタン系塗料なら良さそうですがコノ商品が自分で検索では1番安価なので使用してみました。現在、まだ作業進行中なので耐油に対してのコメントはできませんが期待してる商品です。カラーバージョン有るはずですが販売中止???シルバーだと? 良品でしたらカラーバージョン増やして欲しいです。 信用、期待して星5

2人が参考にしています
2025-01-09
用途:
海外製品 ガスガン(アルミ合金)メタルスライド&(アルミ合金)アウターバレルの補修
対象商品:
06180343

使用する前にスプレー缶をよく振る事!!。あまり振らずに使用すると、最初はブラック艶消しと言うよりグレーブラック色になります。2回目は、よく振り使用するとブラック艶消しになり、思っていた色艶になります。
なかなか良い商品です。
スプレー缶には、完全に硬化するまでは、24時間かかると記載しています。
擦れる所にも、普通の塗料等には良い感じです。
リピート買いしたいと思います。

3人が参考にしています
大輪 商事 様2024-12-29
用途:
手動タイヤチェンジャーのシャフトに使用
対象商品:
06180343

オートバイ用の手動タイヤチェンジャーのセンターシャフトに使用しましたが、結構頑丈です。

1人が参考にしています
株式会社ブレーメンズ 様2025-02-05
用途:
スチールの塗装に使用

マットブラックで雰囲気良く仕上げられました。
とても良い感じです。

2025-09-03
用途:
一般作業時

なんとなくいい感じかな、こんなもんかな。、、、、、、

2024-12-28
用途:
鉄の塗装

圧倒的で唯一の艶消し黒。これ以外の塗料は考えられません。

有限会社制動屋 様2024-08-30
用途:
錆止め
対象商品:
06180343

速乾なので仕事がスピーディに進みます。色むら少なく重宝してます。

3人が参考にしています
2024-11-03
用途:
塗装補修作業

手も汚れず簡単に塗装できるのが良いです。仕上げりも綺麗で気に入っています

2023-10-18
用途:
車の内装の補修、傷隠しに
対象商品:
06180343

モノタロウブランドの黒染めスプレーの代替え品とのことで購入してみた。比較してみて、ほぼ同じくらいの色味、対擦り傷性はこちらの方が強いように思う。匂いは別物。スプレーノズルの形状が違い、指が黒くなるのはマシになった。

2人が参考にしています
2023-03-31
用途:
バイクのホイールの塗装
対象商品:
06180343

スプレー缶、というより塗装全般について言えることですが、下地から塗り重ねていく手順やタイミングによって、仕上りや耐久性は大きく変わると思います。
標題の作業では、既存の塗装面を研磨パッドで研磨したのち、ラッカーシンナーとシリコンオフで清拭し、塗料を何度か薄めに吹いたあとで軽く艶が出る程度に厚吹きし、1週間以上静置しました。
その結果、タイヤレバー等の金属が当たるとさすがに傷がつきますが、爪でひっかいた程度では剥がれることはなく艶消しの表面に爪の跡(削れた粉末?)が残る程度でした。
黒“染め”塗料なので、塗膜の厚さ次第で下地の金属の質感を残しぎみにすることもできます。
以上の通りとても良い塗料だとわかりましたので、私は何度もリピートしています。

5人が参考にしています
ブレインビジョン株式会社 様2023-02-03
用途:
ステン、アルミ、ABSの塗装
対象商品:
06180343

リピートして使っています。ちょっと高いけれど、仕上がりがきれいです。RoHSであることも高評価です。製品に塗っても大丈夫ですから、、。

3人が参考にしています
街の鍛冶屋さん 様2023-03-31
用途:
鍛造刃物の簡易錆止め塗装
対象商品:
06180343

乾燥が早く作業効率は良いが、被膜が薄く数回の塗布を要する。低温焼き付けを行うと被膜の密着度が増し、塗布強度も増している模様です。仕上げに、艶消しのクリア塗装をお勧めします。

2023-03-03
用途:
車内テカリ物の塗装

気軽にきれいに仕上がります。黒さは濃いグレーといった感じ。取り扱い終了になったモノタロウブランドの黒染めスプレーほどの黒さが欲しい。

2023-02-22
用途:
換気扇補修
対象商品:
06180343

塗布される粒子が細かくて滑らかで、とても良かった。

2022-10-03
用途:
気軽に黒染め
対象商品:
06180343

簡単に金属の常温処理が気軽にできます ヒートガンを使えばさらに高耐久♪ 昔からのリピートです。

2人が参考にしています