フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FRのレビュー
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
【用途】シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
2023-06-03
- 用途:
- お餅の木型作成
- 対象商品:
- 17773577
お餅の型を作るのに使用しました。
木型に貼り付けておくと、お餅がくっつかずきれいに剥がれました。
もう少し安価ならありがたい。
2023-01-23
- 用途:
- オーディオの制振に使用
- 対象商品:
- 06553574
制振能力は、あまりかんじなかった。粘着力が弱くはがれやすい。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
2021-03-05
- 用途:
- タンク内の温度センサー固定
- 対象商品:
- 06553556
100℃以上の蒸気がかかる場所に、熱電対センサーを取り付ける場合、このテープを使用しました。めちゃくちゃ耐久性があり、丸2日間の測定では剥がれ落ちることはなかったです。値段は張りますが、高品質の商品だと思います。
株式会社田中紙工 様2015-06-09
- 用途:
- 商品への傷防止
- 対象商品:
- 06553565
仕事上良い製品を作るために必要な資材です。自社は製本加工をしており、紙等への機械接触部分に傷防止のために使用しています。価格がやや高いので、もう少し安価になれば助かります。
1人が参考にしています
2013-08-27
- 用途:
- 趣味用(傷防止・摺動・耐熱・隙間調整用)
- 対象商品:
- 06553583
工業用製品ですが、趣味用に使用しています。ホビーラジコンやオートバイ部品の傷防止・摺動・耐熱・隙間調整用の保護テープとして、広い用途で活用し重宝しています。フッ素樹脂基材にシリコン系の粘着材ですので価格は高価ですが、耐久性・耐薬品性・耐摩耗性に優れていますので、価格なりの価値がある商品です。
イトウ 様2011-12-06
- 用途:
- レザーを縫うためミシンの押えのソールに貼り付けました。
- 対象商品:
- 06553547
2cmほどクロムメッキされた金属に貼り付けました。
この用途ととして充分な粘着があり、貼り付け後カッターで余分な部分を
切り取りましたが、切り取りにてこずるほどテープベースにも強度があった。
貼り付ける場所も多少三次元的形状であったが、素材とのなじみや延びもある
ベース素材のためキレイに貼れました。
専用の押えも売られてますが、専用と遜色ない仕上がりと使用感がありました。
3人が参考にしています
株式会社タツノ化学 様2007-05-30
- 用途:
- 製造機械の一部に貼り付け固定する。
- 対象商品:
- 06553531
この商品を使ってから作業効率が良くなった。趣旨が違う話になりますが、この商品自体、会社近辺には置いていないので、大変助かっております。
1人が参考にしています