円すいころ軸受30000番台のレビュー

平均満足度 4.98 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
679 / 税込 747
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-17
用途:
ジムニーのキングピンのメンテナンス
対象商品:
00335806

純正部品とまったく同じなので問題無いです。殆どのジムニーのキングピンベアリングに適応なので助かります。

2024-09-25
用途:
軽トラに

フロントのベアリング 少しゴロゴロしていたので交換。
発注した翌日には到着したので、ありがたい。

株式会社 東発金沢営業所 様2023-11-02
用途:
JA11 3型メンテナンス
対象商品:
00335806

車両を中古で購入して約8年目で初めてナックルO/Hしてみました。
ガタつき等は無かったのですが分解してみるとベアリングはゴリゴリと音が出ていました。
交換後はスムーズに動く様になり、ハンドリングもしっかりします。
外した純正品にもNTN製が使われている事もあるので全く問題ないと思います。

2024-03-05
用途:
車検時
対象商品:
00335806

純正品と比べて安いので非常に助かりました。故障時にもこちらで購入します。

サロン レイ 様2023-05-15
用途:
旋盤工作
対象商品:
00336384

卓上旋盤のベアリングをボールタイプからこちらに替えたところ剛性が上がった。 満足している。

1人が参考にしています
せいあ 様2023-09-26
用途:
ジムニー
対象商品:
00335806

問題なく、取り付けで来ました。
もう片方も、リピートします、助かりました。

1人が参考にしています
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
00335806

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2022-11-20
用途:
JB23(6型)のキングピンベアリングに使用
対象商品:
00335806

ABA-JB23Wのフロントナックルのキングピンベアリングに使用。
形状は同じで問題無く交換が完了しました(グリスは無いのでベアリング用をたっぷりと入れ込みました)。
耐久性は水の侵入等、使用環境により大きく異なるので言及しません。交換後数ヶ月経ちましたが、問題無く使用できています。
JB23のキングピンベアリングとしてはお勧めです。

2022-11-17
用途:
JB23(6型)のキングピンベアリングに使用
対象商品:
00335806

ABA-JB23Wのフロントナックルのキングピンベアリングに使用。
形状は同じで問題無く交換が完了しました(グリスは無いのでベアリング用をたっぷりと入れ込みました)。
耐久性は水の侵入等、使用環境により大きく異なるので言及しません。交換後数ヶ月経ちましたが、問題無く使用できています。
JB23のキングピンベアリングとしてはお勧めです。

2022-09-01
用途:
機材のオーバーホールで使用
対象商品:
00336341

2度目の購入でしたが、オーバーホール後、機材も快適に動作しています。

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
00335806

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

2022-03-20
用途:
ジムニーのナックルOH
対象商品:
00335806

ジムニー(jb23w)のキングピンベアリング交換に使用しました。純正同等品。

2022-03-05
用途:
jb23w5型キングピン交換
対象商品:
00335806

純正品より安く品質も良さそうです助かりました。また購入します。

1人が参考にしています
藤本商会 様2021-12-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
00335806

ジムニーのジャダー改善の為交換しました、とても助かります

タカダ工業 様2021-11-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00336393

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

2021-05-01
用途:
JB23キングピンベアリング
対象商品:
00335806

JB23のキングピンペアリング交換に使用しました。 日本メーカで安心してしようできます。 4~6年に一度は交換しています。

1人が参考にしています
2020-10-03
用途:
自動車整備
対象商品:
00336402

純正品番で買うと高額でしたので、製品の品番からこちらを見つけました。物は同じなのに価格が安いんです。助かりました。製品はNTN製で信頼性があります。

1人が参考にしています
2020-12-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
00335806

品質も良く安心して使えます。
取り替えてからハンドルのブルブルが治まりました。

2020-10-06
用途:
トレーラーのハブベアリング
対象商品:
00336375

トレーラーの車検を取る為に、ベアリングに問題は無さそうでしたが、安全の為に交換しました。

2020-07-24
用途:
jb23wジムニーのナックルオーバーホール
対象商品:
00335806

純正部品互換品です。シール付き対策品は倍ぐらいするのでこちらで対応。普段からこまめにチェックしているので問題ありません。安くて助かります。