油圧ボトルジャッキのレビュー
- 用途:
- 車用
- 対象商品:
- 44352603
ポンピングするレバーが短く、しかも抜けやすいのでちょっと使いづらいです。
今までは6t用を使っていましたが、サイズは同じでした。
オイルフィラープラグはねじ式にして欲しいです。ゴム栓ですと横置きで保管すると
漏れることがあります。気を遣わずに保管できればありがたいですね。
機能的には十分です。
- 用途:
- タンクを一時的に傾ける為に、片側に掛けて持ち上げる。
- 対象商品:
- 44352603
下げる際に下のネジを左回しで弛めますが、重量が足りなかったのか、下がりませんでした。そこでうっかり1/2以上弛めてしまいました。しかし未だ下がらないので、手を添えて下ろそうとしたら、ネジがポロリと外れて、大量のオイルの噴射を浴びました。床も壁もオイルだらけです。説明書には1/2以上弛めないように書かれてありますので、使用方法の誤りですね。ですから苦情を言えませんので、要望です。出来ればネジが簡単には最後まで緩まない構造にして頂くと良いと思います。念のため他社のものを見ましたが、たまたまか、それは最後の方になるとネジの回転に力が必要になってなかなか緩まない様になっていました。
ですから一回しか使用していませんので、使用満足度はあくまでご参考まで。
この度は大変申し訳ございませんでした。
あわせて、貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 車両によっていは、高低差が足りないようです。
- 対象商品:
- 44352585
マークⅡですが、高低差が少し短く、タイヤを交換するのにギリギリな感じでした。
また、最高位も少々低い感じです。
- 用途:
- 車のタイヤ交換、チェーン装着
- 対象商品:
- 44352594
僕は現在ホンダのモビリオに乗っていますが、残念ながら
車体の下に入りませんでした。
しかし、先にタイヤで木の板を踏んでからジャッキで上げる等の工夫次第で
まったく問題なく使用できます。
車載のジャッキを使用するよりも圧倒的に効率がいいので
大変満足しています。
- 用途:
- 車の整備等に使用
- 対象商品:
- 06753783
非常にコンパクトで使いやすいものです。
MonotaROさんにはいつもお世話になり、良いものを提供していただき感謝しております。
今後におかれましても、良品でかつ安価なものの提供をご期待しております。
- 用途:
- タイヤ交換、一般作業
- 対象商品:
- 44352594
オイルを入れるプラグのつけはずしが簡単にできるようにして欲しい。1トンでもいいので、高さをあと50ミリくらい低くしたボトルジャッキがあるといい。
- 用途:
- 家の柱、束の交換。
- 対象商品:
- 44352594
以前他社で買ったジャッキは不良品が届き、
心配しましたが、結果として大満足です♪
使用頻度が低いので安価なこと、
コンパクトなので収納にも便利なこと、
小型ながら3.6トンのパワー!
グイグイ上がるので、ソフトなアップが必要です。
確かにジャッキアップポイントが小さいので
横ズレ防止の工夫は必要ですが、
少し工夫すれば改善可能でした。
発送もスムーズで、注文後速やかに届きました。
低価格、パワー、使用感、大満足です。
ありがとうございます。
- 用途:
- 製作物の矯正
- 対象商品:
- 44352585
ジャツキ類にしては非常にコンパクトで、狭い場所や、微妙な隙間にも使用でき
とても重宝しております。
自重も軽く、持ち運びにも場所も取らずに片手で移動できるので便利です
耐加重の種類がたくさんあれば尚有り難いです
- 用途:
- 車(エスティマクラス)のジャッキアップ
- 対象商品:
- 44352585
カップなどのアタッチメントがない為、ジャッキアップポイントが制限されるが、エスティマの前側のジャッキアップポイントの形状が合う為そこ専用で使用している。
ストロークも取り敢えずタイヤが浮く程度までは上げられるので、事は足りると思う。
オプション等で他の形状にも対応出来たらもっと良いと思う。
- 用途:
- 2トントラックのジャッキアップ
- 対象商品:
- 06753774
まず価格の安さが一番のうりでした。同じクラスのジャッキを買うとすると三倍ぐらいしたので、同じ性能なら安いに超したことはありません
持ち上げる容量は二トン車に材料1トンほど積んでも楽々上がりましたので十分な性能だと思います
あとコンパクトなのも助かりました。純正の4割ほどの重量です
- 用途:
- 夏冬用タイヤの交換時
- 対象商品:
- 44352594
今回の交換時には間に合いませんでしたが使用時には力を入れなくてもジャッキアップ出来ますからいい買い物でした。