フラップホイルのレビュー
- 用途:
- 自動車エンジン部品の各部研磨
- 対象商品:
- 07214042
薄らとした錆除去やダクト内部の研磨に重宝してます。
フラップも思っていたより長持ちで細くなっても使えます。
- 用途:
- 機械部品製作の仕上げ、磨き加工
- 対象商品:
- 10054651
いつもイチグチ等それなりの品物を使っているせいか、このオリジナル品はかなり不満でした。
1流品の半額以下ですが品物はそれなり以下です。
磨きもイチグチやNRより食い込みが悪く取れないし同番手でも研磨面が粗い、R溝形状の内面研磨などで使うとノリ付けが即割れて使い物になりません(他のちゃんとしたメーカーは全く割れません。)
通常用途でもいきなり割れる事がありますのでノリ付けが粗悪なのでは?と思います。
試しに番手違い径違いで色々買ってしまいましたが買って後悔しています。
- 用途:
- カーブの金属の研磨
- 対象商品:
- 06739117
他社メーカーの物を使っていましたが モノタロウ商品でもあることを知り 購入し使用しました。 かなり低価格ですが 充分使用できます。 違うサイズのフラップホイルも購入しました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 07214015
工場で使うということで以前はホームセンターで購入していました。モノタロウで購入し在庫する様になって助かっております。
- 用途:
- ステンレスの傷消し&ヘアーライン掛け
待っていました。これは使えます!
ステンレス加工を40年以上している職人です。今まで他社の商品を長く使用していましたが、これは使用感は遜色無く、安価で助かります。
今後、粒度#120はこれを使用します。粒度#240も是非加えてください。
- 用途:
- 焼き型の磨き上げ
- 対象商品:
- 07214033
地の金属を削ることなく表面の焼き固められた汚れだけを落としてくれるのでとてもいいです。今まで20分以上かかっていた作業が2分で出来るようになりました。これは箱買いすべし!
- 用途:
- 板削り
- 対象商品:
- 10054773
同じようなもので価格の高いメーカー品と比較しても、作業には何の支障もない。この価格だと、減りを気にせず使用できて、いい製品が仕上がる。欲を言えば、頭がもう一回り小さい種類も欲しい!!!です。
- 用途:
- 塗装剥がし
- 対象商品:
- 10053644
車のアルミホイールの塗装剥がしに使用。ボッシュの電動グラインダーにて10000rpmで使いました。イイ感じで削れたと思います。電動サンダーで削るより均等に切削出来たと思います。
- 用途:
- サスペンションブッシュ圧入前の研磨作業に
- 対象商品:
- 10053617
金属製カラーのブッシュの径とピッタリで、圧入前のかじりつき防止のため、研磨作業に役立ちました。ブッシュが納まる内面の処理を丁寧にすることで楽に作業できます。
- 用途:
- 穴加工の仕上げ
- 対象商品:
- 06739117
基本的に問題はないです。耐久性はまだ分かりません。価格が安価なため よろしいのではないかと 思います。
- 用途:
- 牛骨サドルの研削
- 対象商品:
- 07214015
回転の芯はしっかり出ます。アルミナの粒度60なのでもう少し強いキレを期待したのですが、今回の用途で結果を得るには研磨時間を要しました。
- 用途:
- シリンダーヘッドのポート研磨
- 対象商品:
- 07214024
いろんなサイズがあり、単価も安いので重宝しました。
柄の長いのがあればもっといいです。
- 用途:
- クランクケースの ボーリングに使用
- 対象商品:
- 06739117
コストパフォーマンスがよく、切れ味も 良い感じです。フラップの回転ブレも少ないので ある程度の精度が出せることは非常に良いと思います。