Oリング Pシリーズ(運動用)のレビュー

平均満足度 4.73 (205件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
NOK
20 / 税込 22
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
205件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-15
用途:
シャワーホースの接続カプラー用
対象商品:
00482596

シャワーホースの接続カプラー用に購入しました。経年劣化でボロボロになり水漏れしていた為、交換しました。水漏れもなくピッタリ取付けできました。

2024-03-26
用途:
給水栓の補修
対象商品:
00483366

洗面所の給水栓のハンドルからの水漏れ補修に使いました、おかげさまで水漏れを止めることが出来ました。

2024-02-21
用途:
実験用のガラス管パッキン
対象商品:
00483375

このサイズのOリングで実験用ガラス管のパッキンとして使用しました。数カ月の使用ですが,劣化もなくしっかりした製品で助かりました。

1人が参考にしています
2025-01-16
用途:
旋盤のドライブベルト
対象商品:
00483621

問題なく使用できました、次回も必要に応じて購入予定です。

2024-02-18
用途:
キャブレターのoリングに
対象商品:
00483165

スローアジャスタースクリューのoリングがボロボロだったので、測定して購入しました。
ばっちりです!

有限会社大物自動車工業 様2023-12-08
用途:
油圧パンダジャッキのメンテナンスで
対象商品:
00483174

カヤバのジーザスジャッキのオイル漏れのメンテに使用しました。
お安く修理出来たので良かったです。
使用したリングOリングは
P30,BRT2 P-30,P8,BRT2 P-8,P6 です。

4人が参考にしています
カウラ 様2024-02-11
用途:
水栓のパッキン交換時
対象商品:
00482781

Oリングのこのサイズはシャワーパッキン、水栓のパッキンと同サイズなので安くて非常に
助かります。

2023-11-29
用途:
排水工事
対象商品:
00482736

結構な数を交換してきましたが不具合を起こした事は一度もありません。
安心して使えるOリングです。

2023-11-24
用途:
ガレージジャキ整備
対象商品:
00482946

ガレージリフトジャッキの油圧オイル漏れに使用予定です。ホームセンターの水道用は規格が線形が細くこちらなら合うと思ってます。価格も安く1個単位がうれしい

2024-10-22
用途:
畦草刈機のOリング
対象商品:
00482833

サイズが合えばメーカー販売品よりも安く購入出来てお得です。

グッドエンジニアリング 様2023-11-03
用途:
密閉
対象商品:
00482754

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

2024-03-01
用途:
金型用パッキン
対象商品:
00482833

短納期での入荷で助かります。
使い捨ての為、コスト面でも満足しております。

2023-09-30
用途:
噴霧ホース接続部の薬液漏れ修理
対象商品:
00483655

農薬散布に使用する古いヨレーズという肩掛け式のより戻し接続部材の回転部の液漏れ修理にP8が適合しました。

1人が参考にしています
2024-07-17
用途:
整備
対象商品:
00483682

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

2023-09-19
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00482693

特に問題なく使えます。耐久性はわかりませんが、定期メンテ時の交換なので安くて動作に問題なければ満足です。

2023-06-21
用途:
キャブレター連結ジョイント
対象商品:
00483551

オートバイのキャブレター連結ジョイントのガソリン連結部分のOリングを使用しています。問題ありません。

2023-09-06
用途:
道具の一部
対象商品:
00482946

熱の加わる部分ですが、特に不具合も無く満足に使用しています。

2024-04-23
用途:
播種機の灌水部のパッキンとして使用。機器の部品として取るより安いはずです。
対象商品:
00482833

消耗品であり使用上問題なし。多分耐久性も問題無し。

2023-06-20
用途:
油圧ジャッキOH
対象商品:
00483551

クルマ用の油圧ジャッキのOH用に買いました。何ら問題なく使っています。

2024-06-24
用途:
機械のメンテナンス用として
対象商品:
00483481

素材はしっかりして取付も用意にできました。また購入したい商品です。