Oリング Pシリーズ(運動用)のレビュー

平均満足度 4.73 (206件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
NOK
36 / 税込 40
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
206件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
FTY Factory 様2020-12-31
用途:
エアーコンプレッサー修理に
対象商品:
00483637

経年の今も現役エアーコンプレッサーのシリンダー内パッキンとして使かってみようと購入する 運動用なのでそれなりに使用は可能かと思うがあとは、どれだけ使用できるか使ってみないとわからないが… まぁ標準部品も無く成った製品が頑張って仕事してくれる姿は美しい。

1人が参考にしています
2021-12-05
用途:
部品交換
対象商品:
00483472

小さな部品も小口で安価に購入できて満足してます。品質もとても良さそうです。

2021-03-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00483375

サイズぴったりでした。また機会があればよろしくお願いします。

2021-02-28
用途:
油圧ジャッキのオーバーホール時
対象商品:
00483174

国内一流メーカーのオイルシールで、品質にまったく不安はなく、安心して使えます。

TACサービス 様2020-10-09
用途:
Y型ストレーナの金網メクラパッキンに使用。
対象商品:
00483594

農事灌漑用打ち込み井戸から砂が上がり、自給式ポンプ内が砂まみれになりました。
逆洗して、砂上りは少なくなったが、小指先程の小石が上がるようになりました。
そこで、Y型ストレーナを取り付けましたが、灌漑後ストレーナ内に小石が溜まるので清掃が必要です。
3日に一度清掃作業をしなくてはいけないし、平パッキンですとパイプレンチで硬く締め付けないとエアーを吸います。
そこで、平パッキンをOリングに交換することにしました。
丁度よいサイズを選択してみた所、ほぼ手締めでもエアーを吸いません。
Oリング様様です。耐久性に付いては、これからですが安価でもあり問題ありません。
大変 助かりました。

2020-12-09
用途:
セロー225WEのキャブ・オーバーホール
対象商品:
00483366

セロー225WEのキャブ・オーバーホールで、ダイヤフラムの所のOリングとして使用しました。全く問題無く使用出来ました。

小林模型 様2020-10-14
用途:
ラジコンカーボディのガタとり
対象商品:
00483472

ラジコンカーのボディのガタつきを無くすためOリングをボディマウントにはめて使っています。P5はΦ6のマウントにピッタリで価格も安く重宝しています。

2021-12-16
用途:
ジャッキのメンテナンス
対象商品:
00483174

普通に問題なく使えましたが、品質が良いかどうかは長期間使っていないので分かりません。

斉藤自動車 様2020-09-09
用途:
シール
対象商品:
00482596

Oリングセットは持ってますが補充にさがしてたら1個から帰るので助かりました。

矢野電気 様2021-02-25
用途:
小型湯沸かし器のパーツとして
対象商品:
00482492

近所のDIYのお店になくて手に入れることができなかったので、NETで調べて注文。すぐ届いたので対処できて助かりました。送料が思ったよりかかってしまった。

2020-12-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
00482763

問題なく装填できました。汎用型ではあるが、通販は助かる。

2021-07-05
用途:
ストラットベローズ
対象商品:
00482605

どこのホームセンターにもなく
こちらで発見購入しました。注文の次の日に届いて助かりました。

宗教法人應供寺 様2020-05-29
用途:
カーエアコン用冷媒(サービス缶)をエアダスターとして使用するアダプターのシーリングとして
対象商品:
00483366

使用方法に同じ内容が書かれていますが、
「カーエアコン用冷媒(サービス缶)をエアダスターとして使用するアダプターのシーリングとして」購入しました。
問題なく使用できましたので満足です。

2020-06-13
用途:
リョウビ高圧洗浄機入口
対象商品:
00482553

品数が多くどんなサイズも揃います。水漏れがピタリと止まりました。またリピします。

2024-04-02
用途:
50年前のトラクターの前輪車軸の防水パッキンに使用。
対象商品:
00482666

機械が古すぎて、部品リストも有りませんので、分解して近いものを利用。

1人が参考にしています
2021-04-18
用途:
使用頻度の多いサイズの補充用に
対象商品:
00482544

Oリングのセット品で割と使用頻度が高いので補充用に買いました、このお値段は助かります。

大翔工業 様2020-04-02
用途:
機械のメンテで使用。
対象商品:
00483253

種類が豊富で助かります。作業性も、もうしぶんないです。

2020-03-23
用途:
無くなってしまった、Oリングの交換用に
対象商品:
00482781

分解した時に
無くしてしまったOリングの代わりに取り寄せ。
サイズが対応できてよかった。

2020-01-12
用途:
メンテ
対象商品:
00482876

コスパ最高です。近くのホームセンターで買うより安くて家まで運送してくれるので、時間も費用も抑えられます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-10-29
用途:
日立 高圧エアーホースカプラー修理
対象商品:
00483612

買いに行くよりネットで注文したほうが時間の効率が良いので助かります。
ばっちりサイズもあってました。
P7サイズと P9サイズ2個だけ交換でエアー漏れが止まりました。
交換はイモネジを抜いて中の鉄ボールをその穴から出したら交換できるのと、あとはスパナで分解してできます。