Oリング Pシリーズ(運動用)のレビュー
- 用途:
- 日立 高圧エアーホースカプラー修理
- 対象商品:
- 00483612
買いに行くよりネットで注文したほうが時間の効率が良いので助かります。
ばっちりサイズもあってました。
P7サイズと P9サイズ2個だけ交換でエアー漏れが止まりました。
交換はイモネジを抜いて中の鉄ボールをその穴から出したら交換できるのと、あとはスパナで分解してできます。
- 用途:
- 三方弁修理
- 対象商品:
- 00482553
給湯器の三方弁が不調になったことから分解。回転が固くなっていることから清掃とOリング4個を交換。必要なサイズが1個単位で入手できて便利。
- 用途:
- イワタニのカセットコンロ保守用
イワタニのカセットコンロのボンベ差し込み口シールの経年劣化対策で交換しました。
サイズがぴったりですが、取り外し及び取り付けは少々やりづらかった。
- 用途:
- ハンドシャワー取付
シャワーのヘッド取付口のパッキンが破損したので取替ました。
サイズピッタリで取り付きました。
水漏れなくなりました。
- 用途:
- ホースリールの防水用
- 対象商品:
- 00482736
古い金属製のホースリールの回転継ぎ手部分が水漏れしたので分解してOリングを交換しました。水漏れがとまりました。少量グリスを塗布しておきました。
- 用途:
- KYB シザースジャッキのOH
- 対象商品:
- 00483174
KYB シザーズジャッキのOHに使用しました。必要なシール類の品番は
「P30」「 BRT2 P-30」「P8」「BRT2 P-8」「1516-6 NRB」各1個です。
ジャッキオイルは粘度 ISO VG32を使用しました。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- カセットコンロのメンテナンス
- 対象商品:
- 00482492
古くなったカセットコンロのボンベをセットする時に圧着感が少し弱くなった感じがしましたが、Oリングを交換した後は硬くなって圧着感が出ました。
- 用途:
- ジャッキのoリンク
- 対象商品:
- 00482492
実際現物を確認したところジャッキには使用出来ませんでした。
やはりoリンクを確認して、現物を見て購入が基本でした。
- 用途:
- 使用していた機械部品の代替品として
- 対象商品:
- 00483691
長年使用していた機械のリングが切れてしまい、メーカー製造中止商品の為、同じものが手に入らず、代替品として購入しました。サイズ、素材等問題なく使用できています。
- 用途:
- タイヤホイールのエアーバルブキャップ内に使用
取り寄せたエアーバルブキャップにはOリングが入っておらず、緩む恐れがあったので使用しました。
お陰でしっかりテンションがかかり、緩み辛くなりました。