Oリング Pシリーズ(運動用)のレビュー

平均満足度 4.73 (206件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
NOK
36 / 税込 40
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
206件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Brain Power management 様2020-01-30
用途:
製品に組み付けて使用
対象商品:
00482876

製品に組み付けて使用します。
問題なく使用できています。
次回も購入したいと思います。

2019-07-06
用途:
エアーツールの回転軸のエア^パッキンとして
対象商品:
00482492

商品的には問題はない。このオーリングでエアー漏れは止まった長く持てば位と思います。

2019-05-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00483411

今まで問題なく使用していましたが
最近10個単位で注文すると
10個に1個ぐらいの確率で
大きさが小さいものが紛れているケースが
よくあります
安いものなので交換等の処理はせず廃棄してますが
出来たら検品の程 よろしくお願いします

1人が参考にしています
2023-01-30
用途:
ガレージ ジャッキー

古いガレージ ジャッキがオイル漏れしていました。
上げ下げも不安定でOリングの
経年劣化が原因でした。
Oリングを購入し交換しましたら、古いジャッキもまた長く使えそうです。

2018-05-01
用途:
配管のシール
対象商品:
00482781

本来の用途では無いのですが,特殊な配管のシールに使用しています.シール部品として,支障なく使用できています.安価で入手できるので助かります.

2018-09-15
用途:
エアコン コンプレッサー ガス漏れ対策
対象商品:
00482553

コンプレッサー 接続修理 エアコンパルと併用で一定の真空引き漏れ対策がとれました。
安価で修理できました。

ADS 様2021-09-01
用途:
高圧ホースのOリング交換
対象商品:
00483551

高圧洗浄機の高圧ホースのOリングが切れたので交換用に。水漏れはなくなったものの、サイズが微妙に違っていたためなのか数回の着脱でまた切れてしまいました。とはいえ純正のものはサイズが記載されておらずまた高額なので、線径・内径・外径の近いものを探すしかなく、そういう意味では価格が安いのは助かります。洗浄機本体・高圧ホース・トリガーを接続したまま保管できる人は多少ずれててもOKかなと思います。

2021-08-23
用途:
水漏れ修理
対象商品:
00483655

高圧洗浄機のトリガーからの水漏れ修理、問題なく水漏れは止まりました

1人が参考にしています
株式会社 池島設計 様2021-06-06
用途:
古い動噴のホースリールの修理
対象商品:
00483655

中心のホースリールの接続部分が劣化して漏れるようになったので、このOリングを入れ替えしたら全くもれなくなりました。

株式会社アステム 様2018-07-27
用途:
サーボバルブに使いました。
対象商品:
00482492

寸法ピッタシ、材質も良く、安い。なにかと便利なモノタロウ。

2018-04-18
用途:
水中ライト
対象商品:
00482833

同じサイズがあり よかったです。到着も早く良かったです。

2018-03-29
用途:
燃料タンクの蓋のパッキン
対象商品:
00483095

一回り小さいサイズで良かったと思う!採寸の誤差がやはり出てしまうのは仕方ない事!でも使えるのでOkとします!次回はサイズを落として購入します。

2018-10-26
用途:
シザーズジャッキのピストン部分
対象商品:
00483655

シザーズジャッキのオイルがピストン部分から、漏れ始めたので交換しました。
Oリングだけだとすぐにめくれてしまい、オイル漏れが発生します。
バックアップリングにて、上下を挟むことにより、問題は解決しました。
購入時のシザーズジャッキには、バックアップリングがついていなかったように思います。

2021-04-05
用途:
手動オイルチェンジャーに使用
対象商品:
00483271

手動オイルチェンジャーの真空にする為のポンプの根本にあるリング交換。ポンプ側が圧縮不足になったので同時に交換。

2018-12-20
用途:
高圧洗浄機のホース連結部
対象商品:
00482553

ホース連結部のOリングが劣化したため、本品と交換。交換後は漏れもなく良好。Oリングは使用すると多少サイズが変わるので、代品選びは慎重に。

2017-12-04
用途:
エンジン等のシール
対象商品:
00482492

有名品なので問題なし、有名品なのに少量でも購入でき有りがたいです。

2021-05-15
用途:
手押し散布機のポンプのオーリング交換修理
対象商品:
00483253

ポンプのエア漏れで使用できないので購入。
新品同様になってしまいました。

2018-03-05
用途:
動力噴霧器のシリンダーのシールに使用
対象商品:
00482876

規格品なのでぴったり合いました。水漏れ解消しました。

2018-12-28
用途:
古きなったものと交換に。
対象商品:
00483655

古くなったので漏れが生じたので、交換用に購入しました。サイズ表記がしっかりあったので助かりました。

株式会社FLEA 様2018-11-22
用途:
ケルヒャーに
対象商品:
00482492

洗車のケルヒャーのリングに使えるかなと思い購入しました。思った通りのサイズで問題ありませんでした。