肉もちシーラーのレビュー

平均満足度 4.14 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
肉もちシーラー 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
1,698 / 税込 1,868
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-08
用途:
色が変わった ほぼブラック
対象商品:
06724846

数年前に購入して使用したものは
グレーの名の通り灰色だったのに
今回購入したものはほぼブラックだった。
最初品番間違えたかと思ったが、同じだった。
これをグレーと表記するには、無理があるのでは…?
せめてダークグレーだろう。
モノは比較的速乾なシーラントで
使用感は悪くない。
肉もちするかはとりあえず数年は
痩せてなさそう。
色表記の修正を望みます。

3人が参考にしています
2023-03-02
用途:
ドア裏のシール
対象商品:
06724846

肉やせは少ない、シリコンシーリングに比べて艶がないので塗料の乗りが良い
見えないところのシールと塗装には向いていると思います。

2021-05-17
用途:
かなりの速乾性、ただし匂いがきついかも。
対象商品:
06724846

速乾性重視という感じです。なので揮発成分が多いのかもしれません、室内で使用することは稀かもしれませんが、そこそこ匂います

1人が参考にしています
くろしお文化舎 様2021-02-26
用途:
機器の隙間埋め。
対象商品:
06724846

工作物を液体ゴムで気密的にシールしているのだが、隙間が大きすぎるときに先ずこのシーラーで隙間を狭めるのに使用。垂れることはないので扱いやすいが、塗布部の形を整えるのはやや難しい粘り気がある。使用時に発する臭気は強いが、乾くとほとんど臭わないし丈夫である。

1人が参考にしています
2020-12-16
用途:
自動車鈑金塗装で
対象商品:
06724846

厚く盛れ、完全硬化しないシーラーなので、フェンダエプロンとフロントピラーの境目への塗布や、ドアヒンジの内側にシーリング材を必要とする車種のヒンジ内側に使用します。ヒンジ内側に塗るとガスケットの役目をし、密着硬化しないので後から取り外し可能です。
使用頻度が少なくあんまり購入しない品ですが、優れものです。

4人が参考にしています
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
06724846

旧車のパネルの継ぎ目の補修に使用。塗布してからかなり時間が経ちましたがひび割れもなく、良い物だと思います。

1人が参考にしています
石崎自動車 様2019-05-26
用途:
車の板金塗装
対象商品:
06724846

肉痩せするので、少々不満ですが
残った中身が固まらないのが
よい。

2017-06-13
用途:
自動車の隙間の充填
対象商品:
06724846

今までは、カートリッジ式を使用していましたが、次回つかうときには、先が硬化してしまっていました。これは先端が蓋ができて、次回固まる事もなく経済的に作業が効率良くできます。チジミも少ないと思います。

2017-05-03
用途:
自動車のパッキン部補修用
対象商品:
06724846

塗りやすく補修後の乾燥時間も早くその上から塗装も出来て使いやすかったです。

ツキジメンテナンス 様2018-07-25
用途:
自動車のメンテナンスに使用

フロントフェンダー内の補修に使用しました。
かなり水っぽくて垂れてしまいます、
乾くと縮んでしまいひび割れが発生します、
数回に分けて重ね塗りして仕上げることになりますが、
重ねると見栄えは悪くなります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

株式会社久斗 様2015-03-21
用途:
車輌の鈑金
対象商品:
06724846

のりが良い 徳用サイズがあればいい

2017-12-20
用途:
自動車鈑金
対象商品:
06724846

アクリルラッカーの上に塗ると、色が落ちます。上塗り後は、問題無さそうでが。

グレース 様2017-08-16
用途:
塗装作業時
対象商品:
06724846

3Mの物なので問題なく使用出来ましたがもう少し乾燥が早いと助かります。

2013-05-20
用途:
つなぎ目
対象商品:
06724846

Good!