一液縮合型RTVゴムKE-45のレビュー
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
2019-07-30
- 用途:
- 基板上の大きい部品の固定等に使用
- 対象商品:
- 09184357
絶縁したい物とかに使用するのに安心感が違います。
硬化してしまえば安い物と変わらないと思いますが、通電場所にはこれです。
2019-04-17
- 用途:
- シリコン製のヒモを輪っかに
- 対象商品:
- 02335051
ぎゅっと押しつけるように接着させて、バイスで五日間ほど放置しました。きちんとくっついてくれたので助かりました。
2人が参考にしています
株式会社K・S・マスターズ 様2019-01-11
- 用途:
- 鋼橋の足場設置用孔に取り付ける弊社の開発商品「シリコーンプラグ」にアルミ線を取り付け接着します。
- 対象商品:
- 02335051
固くなく、柔らかくなく、適度の柔らかさのため作業性がよく、また硬化後の強度も強く素晴らしい接着剤である。
2018-10-25
- 用途:
- ヘッドカバー等のガスケット用
- 対象商品:
- 02335067
ある程度厚みが出るので,ゴム系のパッキンを挟むところには使いやすいです.金属同士の平面にも使っています.白色なのも気に入っています.
2人が参考にしています
2019-01-30
- 用途:
- 負圧ホースと器具の接続部に使用
- 対象商品:
- 02335051
クリアーと書かれていますが、若干、乳白色でした。塗布後、温めましたが硬化にはそれなりに時間を要するみたいです。自分は見えない場所だったので気にしませんし、硬化後の色も見れておりません。
2018-03-12
- 用途:
- 金物接着時
- 対象商品:
- 09184357
長年100gチューブタイプを使用しておりますが、単価が高く使用数量が多いため、今回330mlを購入してみました。お値段はありがたいのですが、現場での使い勝手は今一のようで、慣れが必要かもしれません。
2017-10-04
- 用途:
- エンジンオーバーホール
- 対象商品:
- 06747571
急いでいたので今まで使用していた物と同じような物を取り寄せたが 耐油性に関しての記述がハッキリと表示されていないので 水廻りを中心に使用している 水系に使用している分には全然問題は無い 充填剤、ボンドとしても良好。 トヨタシールパッキンブラックと同等品で耐油性に優れ安価なものがあって欲しいが
1人が参考にしています
2018-01-15
- 用途:
- エンジンケース接合部に使用
- 対象商品:
- 02335051
メーカーのサービスマニュアルにしてされていたりするほど信頼性が高いシリコンです。
弾力があり伸びるのでバイクのシート補修にも向いています。