一液縮合型RTVゴムKE-45のレビュー

平均満足度 4.50 (151件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業
信越化学工業
999 / 税込 1,099
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
151件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-09-15
用途:
電気配線の接続部絶縁
対象商品:
02335051

チューブが小さいので 腰袋にも入り持ち運びには便利。

2019-08-22
用途:
防水
対象商品:
06879354

330mLのものを購入したら写真のようなチューブタイプではなくコーキングガン/塗布ガンが必用なタイプだった。
モノタロウの写真のいい加減さや説明不足は見れば分かるが、あまりにも酷い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

各品番の商品画像をご確認いただくようお願い申し上げます。

2019-07-03
用途:
バイク整備
対象商品:
06747571

古い配線の被覆が根本で裂けてしまいました。絶縁処理に使いました。問題ありません。

有限会社佐々木機工 様2017-04-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02335067

今まで使っていた商品が無くなり困っていましたが、代替品として使ってみたがそんしょくは有りません値段も手ごろです

2017-05-18
用途:
スキマ埋め用
対象商品:
02335067

他の店で購入すると外箱に、使用期限が貼ってあるのですが、モノタロウには有りませんでした。一体いつまでなのでしょうか?とても心配です!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

2013-06-07
用途:
オートバイエンジンのガスケット
対象商品:
02335051

安いですがエンジンのほとんどのガスケットの接着に使えます。特にオイル漏れしやすいヘッドカバーガスケットに使用すれば通常よりガスケットの寿命が延びます。新品ガスケットが無いときには応急処置として古いガスケットに塗って再利用することもできます。

1人が参考にしています
2014-06-19
用途:
家のメンテナンス
対象商品:
02335051

色々使ってみましたがこれが一番です。

2013-07-01
用途:
バイクシートウレタンの補修
対象商品:
02335051

シートのウレタンが表皮の破れから裂けてしまっていたので、剥がして適量を注入。作業は簡単でした。硬化も1ー2時間で問題ないと思います。硬さはシートのウレタンより硬いです。まだ張り替えていないので分かりませんが、いけそうな気がします。

2018-04-19
用途:
シリコン製品の補修
対象商品:
02335051

ネットの評判では、信越化学工業さんが1番評価が高かったけど、   実際使ってみるとそれほど粘着力が高くなかった。

1人が参考にしています
2015-05-09
用途:
ケーブル接続箇所の絶縁養生
対象商品:
06747571

もう少し乾くのが早ければ言うことなし。
私の使い方では使用量が少ないので、商品の容量を半分程度にして、いくらか値段を安くしてもらえれば購入しやすくなる。

2013-08-29
用途:
ガラスとゴムのシール
対象商品:
06747571

扱いやすく硬化後もいい感じでした。

2013-06-21
用途:
屋外ダクト接続部の防水処理
対象商品:
09184357

プライマーなしで接着力が得られる、というのが、ポイントですね。
値段は若干高いですが、使いやすいと思います。

2013-04-30
用途:
軟性物の接着など
対象商品:
02335051

商品そのものには何ら問題はないのですが、チューブは金属製よりラミネートの方が絶対使いやすいです。

2016-02-02
用途:
ラジコンエンジンのメンテ
対象商品:
06747571

本来は流動性のある液体シリコンゴムのはずが全く流動性が無く使えない。
直ぐに使用しなかったので購入してからしばらく経っているが開封していないので不良品だと思う。
一度開封すると早く使わないと流動性が悪くなるので使用タイミングが来ないと開封できない。
地元の工具屋から購入した時も同様の物があったが交換してもらった。
こちらではどう処理してもらえるのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。別途対応させていただきますので、宜しくお願いいたします。

2017-05-04
用途:
ガソリンタンクの修理
対象商品:
09184366

2㎜位の亀裂に充填しました。
完全硬化は一週間くらいかかるようなことが書いてありますが、指触硬化は5時間くらいでした。
温かいところに置けば24時間くらいで大体ゴム状に固まりました。

2013-03-01
用途:
日曜大工
対象商品:
02335051

品名については40年ほど以前から知っており使用したことがあったのですがその後、苦労の末やっと御社で見つけた材料です。  
コンクリート、木材、プラスチック(塩ビ材)、金属など異種材の接合、充填材、電気の絶縁材として日曜大工の万能役で大変重宝しています。
クリヤー、ホワイト、ブラック各色を揃えて使用後は冷蔵庫で保管しています(暗玲場所の保管)。
また、残量が少なくなったら補充購入します。

1人が参考にしています
フラワーショップ 花いろいろ 様2017-05-15
用途:
隙間のシール
対象商品:
02335051

チューブが破れる。何か違う素材にならないものだろうか?綺麗に使い切る事は不可能だと思う。

1人が参考にしています
工房・山里 様2011-10-16
用途:
自動車のガラスパッキン廻りに使用
対象商品:
09184366

かなり劣化していたので、劣化、硬化部分を削り取って、マスキングをしてからコーキングしました。綺麗に新しいゴムシーリングが出来ました。サッシのガラス廻りにも最適でしょう。

2人が参考にしています
2013-06-06
用途:
バイクのチャンバーに液体ガスケットとして
対象商品:
02335051

なかなか良かったです☆

2013-03-29
用途:
ウィンドサーフィンのボードの修理
対象商品:
09184357

ボードの芯材に使われている「発泡スチロールを溶かさないゴムを」とメーカーに問い合わせて、紹介して頂きました(1ユーザーの問い合わせにも丁寧に対応して頂き、感謝しております)。
ボードの先端がぐしゃぐしゃに崩れている状態だったのですが、適度に柔らかいのでパテなどと違い破損箇所の奥まで充填し、固まってくれます。
また、パテと違い弾力性があるので同じ所をヒットしても補修箇所が再度割れる事もありません。
色も薄く塗っている限りではほぼ透明。
硬化するまで時間がかかるので応急修理には使えませんが、家で補修する分には十分すぎると思います。
また買って使いたいと思います。

2人が参考にしています