シリコーンスプレーKF96SPのレビュー
- 用途:
- 電気設備点検清掃
- 対象商品:
- 02335103
高圧碍子や高圧開閉器などの絶縁性維持に最適
50%アルコール液で清掃したのち、これをスプレーして磨き上げると大変よろしい
市販の碍子クリーナーだと、ワックス成分でコテコテになり、下手をすると、汚れを巻き込んで固まることも
コレを使えば、サラッとツヤツヤで、汚れにくくなる
電気絶縁性の担保が欲しいので、何が含まれているか分からないお安いシリコンスプレーは御法度
ただ、信頼の信越化学製品はお高いのが悩みの種
- 用途:
- オートバイ整備
散布した直後は垂れるが、溶剤が蒸発した後はシリコン成分がしっかり分厚く付着している。効果が長持ちすると思われる。
- 用途:
- トレッドミルの潤滑オイルとして
- 対象商品:
- 02335103
トレッドミルのメンテナンスにシリコンオイルの粘度が指定されていましたが、それに合うものがこれでした。定期的に使用していますが問題ないです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 02335103
グリスタイプを使用していたが、スプレータイプがあることを知り購入。
狭い箇所にうまく使えたら・・・
30cmくらい離して使用することを推奨しています。
ノズルがついていたらよかったなぁと思います。
- 用途:
- 織物糸の潤滑
製織時の糸のさばきが良くなります。大変使いやすいです。
- 用途:
- ステンレスのスライド面の潤滑
- 対象商品:
- 02335103
ほかの方のレビューにもありましたが、潤滑効果の持続性が他のシリコンスプレーとは明らかに違いが分かるほど効果が長持ちします。
- 用途:
- 日焼けした玄関扉の艶出し
- 対象商品:
- 02335103
シリコンといえば信越、ここはブレない。今回ユーザの日焼けした玄関扉に使ってみた復活しなければ扉交換する気で塗布、二枚扉で一本使用して経過観察中だがかなり効果的日にちを空けて二本目を塗布予定だが期待できる感じです。
- 用途:
- 社用車メンテナンス
- 対象商品:
- 02335103
全ての社用車メンテナンス用に購入しました。車好きがいて、この製品を指定して購入依頼されました。メンテナンス後の仕上がりは抜群でピカピカでしたよ!!
- 用途:
- 断裁機の定盤のメンテナンス及び作業性向上
- 対象商品:
- 02335103
他社のも試しましたが、潤滑性が長続きせず作業性がよくなかったです。やはり一番安定しているように思います。
- 用途:
- 車の外装保護
- 対象商品:
- 02335103
黒樹脂非塗装部の日焼け色アセで一時的な艶出しとして使っています。持ちもよく、ベタつきもないことから重宝しています。ただ根本治療ではないので、、
価格が安ければなお良いです。
- 用途:
- 自動車整備
KUREやwako'sに比べて濃いというかねっとりした感じ。この感じが今まで使った中で自分には一番合う。
細部用ロングノズルは付属していないので他社製を流用
- 用途:
- ここ一番の潤滑用に
- 対象商品:
- 02335103
シリコンスプレーはそもそも安いものですが、名門である信越化学工業さんのコレは高いです。
しかしここ一番の、アクセスしにくい場所の潤滑などには、こういった高級品を使いたいものです。
例えがアレですが、「石」といっても墓石を用意する場合、そこらへんの石は使わずに石屋さんに依頼する方が多数派だと思います。