シリコーンスプレーKF96SPのレビュー
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。
型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。
UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。
シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
【用途】プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等
2017-08-18
- 用途:
- 車、バイク保護撥水
- 対象商品:
- 02335103
通常青缶使用してますが、撥水のみ追加する場合に使用。テラテラの良い仕上がりになります。(シルバー)しかも他より断然安い!とても満足出来ます。
2021-06-23
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 02335103
ちょっと信じ難いのですが。
チェーンルブとして使用しています。飛び散りも無く以前からシリコンスプレーを使っていました。このスプレー、以前使っていたモノからすると潤滑性は違わないですが、格段に潤滑出来てる時間が長いです。こんなにも違うのかとちょっと疑問に感じてます。データとして数字で拾ったりしているわけでは無く、あくまで感覚での事なのですが、明らかにモチが良いと思います。また後日でもレビューしてみます。
5人が参考にしています
株式会社利久電器 様2014-04-30
- 用途:
- 設備のメンテナンス
- 対象商品:
- 02335103
社内設備の近くにいつも置いてあり、すぐに使えるようにしている常備品です。オイルだと汚れやべたつき感が気になる場所に重宝しています。
ブルーワールド 様2013-04-17
- 用途:
- ダイビング器材のオーバーホール
- 対象商品:
- 02335103
細かい箇所に使うので、ストローみたいなノズルがついていればいいなぁ~と思いました。
価格と内容量、品質は文句なしです。
仕事で使うので、定期的に購入します。
1人が参考にしています
株式会社アサノフォームテック 様2013-05-22
- 用途:
- 作業時の潤滑剤として
- 対象商品:
- 02335103
以前より使用していましたし、他社製品と比較しても、品質的には問題ありません。◎です。
ただし、以前購入していたところは、1箱買いをすると、値引いてもらっていました。
1か月に、1箱24本ほど使用しますので、まとめ買い値段があるとありがたいと思います。
2012-12-05
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 02335103
スプレーノズルが拡散ではなくノズルになっていれば良いと思う事が多々ある。別のスプレーのノズルに交換して使用しています
2人が参考にしています
2012-09-18
- 用途:
- エポキシ樹脂注型の離型剤として
- 対象商品:
- 02335103
メーカー品ですので、品質は全く問題なく以前から使用しています。
今まで購入していたところよりも2割くらい安く購入できました。
経費節減になって大変助かっています。
2013-01-21
- 用途:
- フィギュア複製
- 対象商品:
- 02335103
シリコンゴムを使用した複製に欠かせません。近所のホームセンターにはないので、こちらで購入しています。
2人が参考にしています