スーパー5-56のレビュー

平均満足度 4.51 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパー5-56 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
489 / 税込 538
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。 【用途】ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。
63件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-20
用途:
5-56
対象商品:
05827927

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

2019-02-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
34695001

サイズが丁度よく、大きいサイズだと使い切るのに時間がかかっていたので重宝しています。

2019-12-11
用途:
既設ボルトの潤滑油
対象商品:
34695001

もう少し容量が大きくて噴射が強い方が良いのではないか。

2019-01-19
用途:
レンジフードのモーターからの異音時
対象商品:
34695001

粘土のあるタイプを使用しても異音が消えなかったので、こちらを使用したら細い隙間まで液体が浸透して、異音が無くなりました。

ナイトウ 様2018-12-18
用途:
錆びたネジの分解に使用
対象商品:
05827936

もう20年以上使用していますがやはり556が使用してみて良いです

2018-10-16
用途:
様々な場面!
対象商品:
05827927

レギュラー商品も最高です。これがない世の中なんて考えられないくらい。と思っていたので、スーパーがついたからと言って特段違わないだろうと思い、しばらく手が伸びませんでした。ところが!!これ凄いです!!!もうレギュラーは買えません!!!これが僕の中ではスタンダードになってしまったからです!星5つじゃ足りません!

2019-04-17
用途:
潤滑油として使用
対象商品:
05827927

ベアリング潤滑油として使用。問題ありませんが、もう少し安価で小型なものも欲しい。

2017-05-24
用途:
車の整備と自転車のメンテンナンス時
対象商品:
05827936

ノーマルより耐久性が有るね!!使い切りましたらも又、注文します

2018-03-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
34695001

エアツール(ベルトン)のプーリーベアリングへの注油用として使用しています。ポケットに入るサイズなので、持ち運びに便利です。

2017-08-29
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
05827936

これまでの製品との違いはまだ実感としてはありません。もうしばらく日数が経てば従前の製品との違いがわかるかもしれませんが。

2017-08-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05827927

社内に居て商品を手配できるのが良い。
迅速な対応がよい。

株式会社日本荷役 様2019-08-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05827927

大手客先での機械のメンテナンスでは、やはりネームバリュー、信頼度では、モノタロウは使えない。

1人が参考にしています
2017-03-21
用途:
機会いじり
対象商品:
05827936

いいですね!ラスペネ擬きですが、コストパフォーマンス最高です。ラスペネみたく、黄色い液体が入ってます

2018-01-23
用途:
マイカーの錆止め、潤滑材として使用
対象商品:
05827936

あれこれ言う必要はないと思いますが、使い勝手から言って申し分ありません。

飯塚事務所 様2016-12-27
用途:
すべりの悪い所
対象商品:
05827936

サッシ、鍵、自転車、錆び、1個あると便利です。スーパー5-56のほうが良いと思いました。

前田 様2020-02-21
用途:
車の足回りのメンテナンス用に使っています。
対象商品:
05827927

KUREの商品なので悪いはずがありません。クラウン ロイヤルサルーンの足回りのメンテナンスや錆びが出ている所に使っています。ただ 556DXとの違いが あんまりわかりません。それに556DXに付いている金属ノズルが無いのが不満です。

2016-08-12
用途:
バイク・自転車のメンテ
対象商品:
05827936

特に大切なロードレーサー。雨に濡れたら、水分を拭き取りこれを吹いて被膜を作ります。これが一番!

2020-04-06
用途:
メンテナンス時
対象商品:
34695001

作業カバンに入り、塗布後、日にちが経って乾燥してももフッ素が入っているので固まりにくくなっているような感じです。

株式会社今井木型 様2016-06-22
用途:
機械、治具の潤滑と防錆
対象商品:
05827936

スプレイタイプだから手軽に作業ができる。

2020-05-30
用途:
違いがよくわからない
対象商品:
05827927

普通の呉556との違いがよくわかりません。どこがどう違いどのような用途で通常556と違うのかを説明してほしい。防錆効果が556より高いとか、実際の実験結果を公表しながら販売していただきたい。