HSシリコーンスプレー(ドライ)のレビュー

平均満足度 4.55 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HSシリコーンスプレー(ドライ) エーゼット
エーゼット
549 / 税込 604
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-15
用途:
クルマ、バイクの可動部
対象商品:
06662792

ドライタイプはホームセンターに無く、べとつかず重宝しています。

2018-03-05
用途:
玄関ドアのカギの引っ掛かりの解消に
対象商品:
06662792

施錠、開錠じの回転が滑らかになり、引っ掛かりが解消された。
しっかりと役目を果たしてくれる。

2018-02-17
用途:
煙草什器の扉の滑りが悪くて使いました
対象商品:
06662792

すごく軽くなって、すぐ乾燥するのでベタベタならずに見た目も綺麗ですごく助かりました。軽々開けれるようになって良かったです。また利用させて頂きます。

2017-02-08
用途:
自転車のワイヤー潤滑
対象商品:
06662792

ロードバイクのブレーキ,シフトワイヤーの潤滑に使用しています.テフロンコーティングされたインナーとの相性が良い.

2016-11-27
用途:
釣り用
対象商品:
06662792

釣り用の専用スプレーは高いので、この商品を使用しています。
主にPEラインのていれに使っています。
ラインに問題もなく、かなりお勧めです

大恵ウール株式会社 様2017-02-09
用途:
メンテ用
対象商品:
06662792

いつもリピートしています。滑りもよく満足していますが、細いノズルが収納出来ればいいかなとは思います。

2016-10-29
用途:
建具の潤滑
対象商品:
06662792

すべりの悪くなった扉とソケットレンチに使ってみました。木にシミがつくこともなくすべりもよくなりました。耐久性はまだわかりませんが、いい感じです。工具のソケットもべたつくことなく気持ちよく使用できました。

2016-08-08
用途:
バイクの整備、家のドアヒンジの注油等
対象商品:
06662792

すぐに乾いてくれるので、サラっとした感じでホコリなどが付きにくく、手軽にサラサラコーティングが張れるので、大変使い勝手がいいです。いつもこれを使っています。

2016-05-10
用途:
自動車ドアガラスのすべり用に
対象商品:
06662792

ゴムとの引っかかりが無くなりスムーズに作動するようになりました。

2022-11-11
用途:
バイクの注油に
対象商品:
06662792

オフロードバイクのレバーやステップなどの可動部に使ってます。
さらっとして乾くのは良いのですが滑りがあまり良くないです。

2人が参考にしています
パリオ美容室 様2015-11-14
用途:
ゴムの保護
対象商品:
06662792

シールやゴムの保護に使っています。フロントフォークのダストシールに使うと滑りが良くなり渋さが緩和されとても重宝します。

1人が参考にしています
2021-09-25
用途:
鉄道模型のメンテに。

鉄道模型のメンテに。ドライなのでべたつかないのでギア部分に使用する。埃がついて作動不良が起きにくい。

ケイワークス 様2015-09-07
用途:
錆止め
対象商品:
06662792

思ったとうり良かったです。

鍵と錠の110番 アイフル 様2015-09-02
用途:
扉等のすべりなどに
対象商品:
06662792

使用後ベタベタせず始末が楽です。

2020-11-04
用途:
オートバイの樹脂部分のツヤ出し
対象商品:
06662792

劣化して白くなりかけたPVC系樹脂部分にスプレーして拭き取る。スプレーしたままだと埃がたかって返って汚れる原因になるのでベタつかない程度に拭き取ればツヤを維持できる。ツヤがあれば白く劣化した部分が目立たなくなる。樹脂そのものを復活させるわけではないがみすぼらしい劣化を隠す事は十分できる。ちょっとした雨や水溜りの跳ね返りぐらいなら流れ落ちることは無かった。カウルなどのABS系樹脂に関しては使用していないので効果は不明。滑りが良くなるのでシートやハンドルグリップ、スイッチBOXなどには使用しない方が良い。また、耐熱性は無いようなのでマフラーやシリンダーヘッドなども避けた方が良いと思う。

2015-07-01
用途:
自動車、各ゴム部品の保護とスムーズな作動の為
対象商品:
06662792

ノズル部が金属で自由に曲がると使いやすい

リペアショップ薬園台 様2015-11-02
用途:
潤滑剤として多用しております。とても満足できる商品です。
対象商品:
06662792

シリコーンスプレイにドライの標記がありましたので気になって注文してみました。
早速使ってみました、がこれまで使っていたシリコンスプレイとの違いは・・・正直わかりません。
同時期に注文したモノタロウブランドのつるっとシリコーンスプレイも使い勝手やその潤滑効果はほとんど変わらず"ドライ"の意味が今ひとつ気がつきません。
しかし、使用状態は普通どおりあり十分使えるだけの効果があります、これは期待を外すことはありませんでした。
この商品とつるっととの価格差は意外と大きくどちらをお薦めするかは当然安い方でよろしいかと思います。

3人が参考にしています
2013-11-13
用途:
ハニカム材カット時
対象商品:
06662792

べとつきが少なくさらっとしていて、使用感はよく継続して使用しています。
できれば、付属の先端に取り付けるチューブ本体にテープ止めになっているので、
すぐどこかに、いっていますので本体に差し込めるようになっていれば、より良いです。

1人が参考にしています
2020-06-09
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
06662792

合皮同士がこすれる部分に使用したのですが、普通のシリコンスプレーなら、異音がしたのですが、これは、無音になりました。

有限会社長栄 様2015-07-23
用途:
セレクタ・プッシュボタン
対象商品:
06662792

速乾タイプでベトつかず、他社製品より感触がいいい。

1人が参考にしています