長期潤滑グリーススプレーのレビュー

平均満足度 4.46 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
長期潤滑グリーススプレー エーゼット
エーゼット
459 / 税込 505
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 【用途】シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
シャッターの潤滑ようとして

以前他社のスプレーを使用していましたが、効き目が長持ちせず、逆にシャッター部分に油染みが染み出てしまい困っていました。冬場に滑りが悪くなってきたのでこちらを購入。シャッターのレール部分に吹きかけたところ、しっかり付着してとても具合が良くなりました!

ADACHI・EDS 様2025-03-19
用途:
動きの悪いキー穴に

動きの重たい、キー穴・ドアノブなどの隙間から細いノズルで内部に噴射で解決しています。

2024-09-11
用途:
農機具の潤滑油として使用
対象商品:
06662731

ノズルが一体化しており、使いやすい。値段も手ごろであり、長く使用してみて効果があれば継続して使用したい。

2024-01-03
用途:
台車の車輪
対象商品:
06662731

タイル床を洗浄するさい水滴が車輪のビアリングにかかって錆びるので防錆に使っています。

2022-12-11
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
06662731

主に自転車のチェーンに使用しました。これまではサラサラのスプレーを使うことご多かったので、粘度のある商品はチェーンにあっていると思いました。

2022-10-30
用途:
糸繰機の歯車に使用
対象商品:
58413616

滑らかになりました。スムーズに棉から糸にすることができました。

2022-02-18
用途:
重機修理作業
対象商品:
06662731

スライドレールに使用しています。容量も適量、携帯便利で満足しています。

2021-07-23
用途:
家庭内機器のメンテ
対象商品:
06662731

家庭にひとつは置いておきたい必需品と思います。機械のグリスアップ、以外と重宝します。

2021-02-13
用途:
釣具や車の手入れに
対象商品:
06662731

さまざまな用途がありますが、私は電動リールの可動部分に塗っています。
高速回転をする部分に安心して使えます。安くて高品質です。ありがとう。

古河電子株式会社 様2020-11-04
用途:
扉レールなどの潤滑に使用
対象商品:
06662731

簡易にグリスアップが行えるので大変満足しております。今回購入はリピートです。

2020-02-29
用途:
自転車の整備
対象商品:
06662731

写真とは違い,スプレー本体にチューブノズルがあらかじめ装着
されていて,折りたたんで収納できるのがよい。
なので,手が汚れずグリースアップできるのが素晴らしいです。

4人が参考にしています
2020-03-12
用途:
機械の潤滑剤
対象商品:
58413616

潤滑剤としては気に入っている。問題は、ノズルが噴出口に取付できず、押下するとノズルごと外れて潤滑剤が手に付いてしまう事。改善して欲しい。

株式会社拓斗化成 様2020-05-11
用途:
フォークリフトのツメ摺動部
対象商品:
06662731

先ずは、おためし として何かないものかと探していたところ
価格的に選択してみました。

モビリティ遠鉄株式会社 様2019-08-05
用途:
各種機械の潤滑に利用しています。
対象商品:
06662731

スプレーの勢いも良くグリスの粘度も丁度良く満足しています。

大丸建設株式会社 様2019-01-30
用途:
シャッターの潤滑に使用
対象商品:
58413616

シャッターの上げ下げに、擬音が出るのを防いでいる。

大橋農園 様2023-03-31
用途:
農機の回転部への給油
対象商品:
06662731

使い勝手はよいのですが、噴射力が急に落ちて缶の中に油が少し残った様です。

深浦漁港 様2018-10-08
用途:
ドアの蝶番に使用。
対象商品:
58413616

ばっちりです。変な音もピタッと止まりました。色々とt召してみます。

2018-05-15
用途:
摩耗しやすい所に隙間からグリースを塗布するため。
対象商品:
06662731

実際に自転車ギアのベヤリングに、隙間から吹き込んで直ぐにグリースが入り込んで動きが復活した。

株式会社コンバース 様2018-03-01
用途:
メンテナンス時
対象商品:
06662731

スプレーなのでとても使いやすいです。
以前もう少し容量の少ないものを購入したのですが、大きいほうが安かったので、次回もこの大きさの方を購入します。

宇野鐵工所 様2018-02-28
用途:
作業台の車輪、キャスターの潤滑油等
対象商品:
06662731

スプレー後にグリス状態になるので、垂れ落ちることなく長く潤滑するので重宝しています。