ホースクランプのレビュー
- 用途:
- ワインオープナーの修理
プラスチック製のワインオープナーの本体が割れてしまったので、本体を縛るために購入しました。モノタロウ製品はサイズのバリエーションが豊富で、配管作業以外でも活用でき、しかもお手頃価格なので、とても助かります。
- 用途:
- ラジエターホース固定
オートバイの冷却系、問題なくラジエターホース固定で使用できました。
- 用途:
- 素地を傷つけない。
締め込んでいっても素地を傷つけないタイプでした。先端も外れてくれるので中間でも使用可能です。
- 用途:
- バイクの整備に
ミニバイクのラジエーターホースの固定に使用しました。
バンドのエッジにホースに傷がつきにくい形状になっているのでいいと思います。
- 用途:
- 給排水ホースの止め
ホースの接続用に使っています。出来るだけホース外径に近いクランプを使うことですね。
- 用途:
- キャブレターのインシュレーター締付
- 対象商品:
- 09465784
適切な締付内径のものを選び問題無く締付られたように思えたが、途中から締付ネジが永遠に締まり続けることに気づいた。
バンドの抜け止めカシメが外れてバンドが抜けてしまい、締め付けトルクが十分にかからない状態になっていた。
- 用途:
- 水道ホースの固定
蛇口でのホースの固定に今まで針金で縛っていたのをクランプに変更。作業能率も効果も向上した。
- 用途:
- エアーホ-ス
安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。
- 用途:
- エアーホースの継ぎ足し
- 対象商品:
- 09465741
ドライバーでの締め時、少し引っ掛かりはありましたが
本来の機能は果たせています。
価格が安いので、これからはコレでいこうと思います。
- 用途:
- 自動車 ラジエーターホース
- 対象商品:
- 09465775
あまりにも弱く使い物になりません。
10個購入して今のところ2個破損しました。
不安しかありません。
- 用途:
- 車両のホース類の締め付け
- 対象商品:
- 09465757
車両のエンジンルーム内ホース類の交換時に使用しています.色々な経がが有る車のホース類にモノタロウのホースクランプは多種多様な種類があるので一括発注で手間が省けて助かっています。
- 用途:
- 自動車整備
水回りのホース取り付けに使用していますが、サイズが多様なので重宝しています。
- 用途:
- 屋内配管時に使用
- 対象商品:
- 09465766
屋外はSUSで屋内はこれを使用。問題なく使えます。しかしホースクランプの開閉・脱着が多い配管場所への施工にはネジ部の耐久性が国産同等品と比較して、やや弱い印象です。
- 用途:
- ホースの取り付け
細いホースだと締めたときにスクリュー部に隙間が出来、漏れがないか少々不安になりますがホースが厚手なら問題ないようです。
- 用途:
- バイクのキャブとスロットルボディーの固定に使用
- 対象商品:
- 09465784
原二バイクに使いました。
用途としてはどうかと思いましたが、十分に締め付けできたようで二次エア吸い込みも発生していません。よかったです。
- 用途:
- バイクのリアサス別体タンクの固定
- 対象商品:
- 09465793
本来は真円のパイプなどに用いられるので、この位の厚みと剛性は利点となるでしょう。
本来の使い方ではない私の場合、厚さにより硬くて、タンクとフレームの形に馴染ませて締め上げるのが大変でした。