ワグナー ミニペインターのレビュー
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 06951603
塗料が、すぐに目詰まりしてしまい、作業時間よりもメンテナンスしている時間の方が長くなる。結果、役立たずの代物としか思えない。購入して、失敗したわ。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 06951603
塗装作業で面倒なヵ所のみの場合で使用しております。
使用ごとのメンテナンスはしっかりやれば長い期間使えます。
- 用途:
- 鉄骨の塗装作業
- 対象商品:
- 06951612
手軽に持ち運び出来て、操作も簡単でとても便利な1品です。
使用後の手入れがもっと楽に出来ると最高なのですが。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 06951612
家の室内とドアの塗装に利用しました
時々多くでて、むらになることがありましたが、壁、天井は綺麗に塗ることができ、今後も色々活用出来そうです
- 用途:
- 家具塗装用
- 対象商品:
- 06951603
爆音です。工事現場で聞く電動ドライバの「バリバリバリ」というあの音。あるいは、爆音の掃除機レベル。それが許容できれば、基本性能は良いかと
- 用途:
- 古い家屋のDIY外壁塗装
- 対象商品:
- 06951603
ローラーでは塗りにくい凹凸の多い壁面でも綺麗に塗れます。片付けが大変ですが、それを以って余りある劇的な作業性の向上がありました。外壁塗装が1階分1時間で完了しました。感動します。2年前に買って、結局使わずに倉庫の奥にしまっておいたのですが、もっと早く使えばよかったと思いました。大面積だけでなくちょっとした塗装でも今後は使わせてもらいます。樹脂部品ばかりで耐久性が気になりますが、壊れたら、また買うつもりです。1回で元を取りました。
騒音がひどいという感想が多いようですが、丸ノコやインパクトドライバの騒音に比べると無視できるほどの騒音で、日中であれば全く問題となりません。構造上、塗料は使い切れずに必ず1割ほど残ります。水性塗料で使いましたが、1割ほどの水で薄めたところ、つまらずに快適に塗ることが出来ました。
- 用途:
- 浴室等の塗装
- 対象商品:
- 06951603
コンプレッサの騒音が酷いので、この機種を購入しました。それでも音はやや大きいです。当方は水性ペイントを使用しましたが、噴霧の状態は力強く好感もてます。交換ノズルで天井をカンタンに塗装できるのは助かりました。家具の塗装も含めDIYでしたらこれで十分でしょう。
- 用途:
- 屋上の塗装
- 対象商品:
- 06951612
注文してからすぐに届きました。もう少しペイントを多く入れられたら、または予備タンクがあったらよいと思います。
- 用途:
- 水性塗料で塗装
- 対象商品:
- 06951612
動作音が大きく、風で盛大にドリフトする(周辺部の粒は小さい)のに中央の塗料粒が割に大きくむらなく塗りにくく、メンテが大変。私の使い方が悪い?
- 用途:
- 塗装
- 対象商品:
- 06951603
瓦屋根の塗装のために購入しました。前は刷毛塗りでクタクタでしたが これはフレキノズルも付いて非常に楽でした。
- 用途:
- あくまでも吹きつけの為です。
- 対象商品:
- 06951603
この機器による塗装だけで、仕上げる事は期待しない方が良いです。シーラー吹き付けに使いましたが、乾燥後にサンドペーパー掛けが必要です。付属のノズルでは広範囲すぎて、別途0.5のノズルを購入しました。それでも吹き出し量は極力少なくなるようにしています。
- 用途:
- 屋根塗装
- 対象商品:
- 06951612
使用10分で故障した、原因は水性屋根塗料(スレート瓦用)でピストンが磨耗したものと思われる、保障は効かないのであろうか?残念、塗料缶には吹き付けOKとあるのに。