磨き2-Lのレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
磨き2-L 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
5,198 / 税込 5,718
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大和通商 様2019-06-19
用途:
自動車磨き
対象商品:
88923965

まだ使ってませんが、多分いい感じに仕上がると思います。
1の方も購入予定です。

1人が参考にしています
2015-11-03
用途:
自動車板金ワックス磨き
対象商品:
07072125

未だ一回のみの使用ですがコンパウンドもそれほど強くなくワックスも綺麗になりますが耐久性は数回使ってみないと分かりません。

Bento 様2015-07-09
用途:
磨きの仕上げです
対象商品:
07072125

光様簡単なありましたよ仕上げです

1人が参考にしています
2014-07-19
用途:
車の磨き
対象商品:
07072125

少ししか使用していませんが、驚く程輝きが出てきたので、車1台分磨きをします。

くるまのわらじや 様2014-10-12
用途:
くるまの磨き
対象商品:
07072125

別に問題なし

GARAGE SNAKE 様2013-11-17
用途:
仕上げ磨き、艶出し
対象商品:
07072125

磨き1やハード1等でポリッシングした後の仕上げ、艶だしに。
バフへのからみが少ないので作業がしやすい。
ふき取りもしやすいので液体ワックスなどで仕上げる時などには良く使います。

1人が参考にしています
凰呀 様2012-12-05
用途:
研磨作業の最終仕上げ
対象商品:
07072125

つやがでて、非常にいい。問題点は特に見当たらない。

2011-12-16
用途:
仕上げ用
対象商品:
07072125

これ  1推しです。
最終仕上げにピッタリです。 
個人的感想ですが、小キズも消え、鏡面仕上げになりました。

1人が参考にしています
2011-10-16
用途:
最終仕上げ用
対象商品:
07072125

数ある商品から選びました。
扱いやすく、仕上げも綺麗、延び、ふき取り。輝き、どれも問題ないです。

久保自動車 様2011-06-14
用途:
濃色車のミガキに

超仕上げ用コンパウンドとしてはカラミがなく、そこそこのクリーナー効果(研磨力/汚れ落とし)もあり非常に扱いやすいです。塗装はじきもおこりません。
最近多くなった黒の塗装には仕上げバフ(場合によっては超仕上げバフ)を使ってつやが出るまで(シングル回転モーター1000回転くらいで)ミガキ切ることで最高のギラギラのないキレイなつやが出ます。黒の新車でもこの2Lミガキ+仕上げバフ+シングル回転ポリッシャーだけでたいていはOKです。どうしても太陽光線下でギラギラが出る場合は、バフを替えてみると良いと思います(それか技術的な問題があると思います)。ダブルやギアアクションを使って無理にギラギラを消すのは邪道で本当のつやは出ていません、ただ見えにくくなっているだけです。

2人が参考にしています