深溝玉軸受 6200番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.63 (243件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
モノタロウ
129 / 税込 142
最も代表的な転がり軸受です。
243件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-09-15
用途:
モーター軸受け
対象商品:
09445152

機械のモーターベアリングにガタがあり交換目的で購入しました。このベアリングは新品でありながら、交換しようとしていたボロベアリングよりガタが大きく返品とさせていただきました。気づかず組んでいたら災難です。ローラコンペア程度のものならいいでしょうが、高速回転の部位にはとてもつかえない品物です。
こういうところから日本産業の根底が崩れようとしています。皆さん気をつけましょう。
ベアリングとベルトは国産品を推奨します。
また、モノタロウの担当者には「このベアリングにはガタがあります」と表示するようにお願いしました(笑)

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
品質管理について再度、徹底し安定した品質の商品をご提供する様に致します。

2012-10-26
用途:
ロータリーバルブの部品として
対象商品:
37566593

とても精度を必要とする箇所に取り付けたところ芯がぶれて使い物にならず

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。お手数をおかけしております。今後の品質管理の参考にさせて頂きたいと思います。
なお、不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

2011-09-09
用途:
軸受
対象商品:
09445177

非常に良い

株式会社 カトー鋸 様2011-09-04
用途:
機械の部品交換時に使用。
対象商品:
09445161

いままでのメーカー品と遜色ないと思う。

2010-09-16
用途:
部活動で制作している、バギー車のフロントホイルに使用しております。
対象商品:
09445152

価格も安く、耐久性もあり助かっております。 規格にはないですが内径12mmが有れば良いのですが?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
内径12mmにつきましては、検討いたします。

2011-09-12
用途:
農業機械、建設機械
対象商品:
09445177

大手メーカーと比べて多少持ちが悪い。交換しにくい部分では国産を使用します。
ボールの精度が低いのか、新品なのに軽いゴロゴロ感があるものもある。
耐久性と価格を比べた場合、消耗が激しい部分に使用するなら価値はある。

Graside 様2011-08-22
用途:
レーシングカートのホイールベアリングで使用
対象商品:
09445177

普通に使えてます。この価格なら十分納得できます。

2012-02-10
用途:
軽自動車のリアハブベアリングに使用。
対象商品:
06960737

価格は確かの満足ですがそれは機能を果たしてから。お客様の車両のリアハブベアリング交換後、1ヶ月で元の壊れたハブベアリングよりもすごい音がしているとクレームを受け、交換した。その1個だけが不良だったのかなんともいえないが、メカニックは相当の数のベアリングを交換してきた者でリアのハブベアリングでミスをするとは思えない。まだ残っているので自社所有の車両でテスト使用と思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。

2011-08-09
用途:
機械の軸受けとして
対象商品:
09445177

コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

2011-07-11
用途:
機械の軸受け部分に使用
対象商品:
09445177

スムーズで非常に良い

株式会社トルカー 様2011-06-13
用途:
油圧装置のシャフトに取り付けて使っています。
対象商品:
06960773

NTN,ナチなど一流メーカーと遜色ないです。

2011-04-19
用途:
オートバイのホイールに使用
対象商品:
09445177

価格が安かったので多少は心配でしたが問題なく使用出来てます。
また次回必要な時も注文させていただきます。

2011-11-16
用途:
農機具等機械類の軸受け。
対象商品:
09445177

ベルトやチェーンなどの一定負荷の軸受けはそこそこ使えるが、揺動するクランク部分などは磨耗でのガタが出るのが早い。早期交換でも価格と合わず、結果一流メーカーがトータルコストで安い部分もある。価格と見合うとなると使用場所が限定される。

3人が参考にしています
2014-08-28
用途:
原付
対象商品:
09445152

すぐに錆びてしまう、残念。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
差支えございませんでしたら、ご使用環境等詳細をお聞かせ頂けないでしょうか。
弊社問合せ窓口までご連絡頂けると幸いです。

2012-02-23
用途:
ベルト研磨機のアイドラホイールの製作
対象商品:
09445161

内径の精度が悪く公差が大きいです。
ベアリングに合わせた軸部品を作るのに少々手間取ります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。
万が一不良品が届いてしまった場合は、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

株式会社ワンアンドオール 様2013-10-14
用途:
搬送ローラー
対象商品:
37566584

重量物搬送ローラーに使用しましたが問題ありませんでした。

2011-10-31
用途:
原付スクーターのホイールベアリング
対象商品:
09445152

全く問題ないです
純正部品の10%の価格は激安でしょう

1人が参考にしています
2011-03-11
用途:
製品の部品として組み込んでいます。
対象商品:
09445161

本商品を使用して間もないですが、品質の点で問題は上がっていません。個包装ではなく、棒巻きで購入できるとなお助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。

藤田サービス 様2011-10-07
用途:
農業機械(コンバイン)の整備
対象商品:
37566593

他社商品との違いはまったくありません。使用時間による耐久性は今後しっかりとチェックします。

2011-04-12
用途:
ベルトを張るテンションプーリーのベアリングに使用しました。
対象商品:
09445177

初めて使ったのでまだ分からないですが見た目は通常のベアリングと変わらない感じでした。
これからシール型もモノタロウブランドで出して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。